This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:器件启动时 VDDSHV_SDIO 电压保持在3.3V 是否正确?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482323/am623-is-it-correct-that-the-vddshv_sdio-voltage-remains-at-3-3v-when-the-device-boots-up

器件型号:AM623

工具与软件:

尊敬的 Expert:

器件启动时、VDDSHV_SDIO 电压保持在3.3V 是否正确?

请参阅 PROC142A (002)的电路

PMIC 的 LDO1 (VDDSHV_SDIO) TPS6521904RHBR 为 SDCard 电源提供

客户假设两个 PMIC 理论上是相同的 PMIC、但实际上输出电压不同。

EVM 上的电源输出将首先输出3.3V、然后转换为1.8V。

EVM 上的器件型号

但客户的 LDO1输出仅为3.3V

客户板上的部件号

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的提问。

    以下常见问题解答应该会有所帮助。

    (+)[常见问题解答] AM625:MMC 接口-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    [报价用户 id="445448" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482323/am623-is-it-correct-that-the-vddshv_sdio-voltage-remains-at-3-3v-when-the-device-boots-up "]

    器件启动时、VDDSHV_SDIO 电压保持在3.3V 是否正确?

    请参阅 PROC142A (002)的电路

    PMIC 的 LDO1 (VDDSHV_SDIO) TPS6521904RHBR 为 SDCard 电源提供

    [报价]

    FAQ 回答了查询。 SD 卡接口的电压从3.3V 开始以支持传统速度、当它检测到 UHS-I 速度支持的卡时切换到1.8V。

    您需要与我分享客户原理图、以便我快速查看并回答问题。

    [quote userid="445448" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482323/am623-is-it-correct-that-the-vddshv_sdio-voltage-remains-at-3-3v-when-the-device-boots-up 客户假设两个 PMIC 理论上是相同的 PMIC、但实际上输出电压不同。

    2个 PMIC

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    我是否可以通过电子邮件将客户原理图发送到?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    好的。

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    我已经  通过私人消息向您发送了原理图。

    你能看到它吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    谢谢你。

    客户在没有负载开关的情况下将3V3_MAIN 直接连接到3V3_AM62 -不确定对性能的影响。 不建议这样做。

    3.3V SOC SYS 电压应由负载开关控制。  

    [quote userid="445448" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482323/am623-is-it-correct-that-the-vddshv_sdio-voltage-remains-at-3-3v-when-the-device-boots-up 客户假设两个 PMIC 理论上是相同的 PMIC、但实际上输出电压不同。

    我现在理解这个问题。 两者似乎都是04 NVM。  

    VSEL_SD_SOC

    您能否向客户确认引脚是否正在切换。

    客户需要连接 UHS-I SD 卡。

    您能否让客户确认 SD 卡接口是否正常工作。

    请预计会有延迟、以便我查看原理图和支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请要求客户确认 SD 卡电源可用。

    3V3_AM62_SD 卡

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    1.可以测量3.3V 的电压。 请参阅随附的 SD 卡信号测量。
    2.3.3V 电压当前由负载开关 U6控制、该开关默认处于打开状态。
    3.客户可以测量 CD 引脚的高/低变化来确定是否插入了 SDCard。

    谢谢

    Daniel

    e2e.ti.com/.../Measure.xlsx

    e2e.ti.com/.../SDCard_5F00_poweron_5F00_insert.pdf

    e2e.ti.com/.../SDCard_5F00_poweron_5F00_noinsert.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    谢谢你。

    我来回顾一下输入。  

    复位期间预计3V3_AM62_SDCard 可用于引导、从而获得支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    请将 SD_CDN 连接至3V3_AM62

    SDCARD_POWERON_INSERT 帮助我理解名为 VDD 的网络。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    生成的3.3V 电源似乎为3.45、可能不在 ROC 范围内。 请在继续测试之前检查并调整电阻。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    正在等待输入。

    此致、

    Sreenivasa