工具与软件:
您似乎无法在 CCS20中导入或导出监视窗口变量、因此无法导入"universal_lab_level1.txt"等文件。 此外,如果你在某种程度上丢失了你输入的变量,然后他们必须手动输入。 在 CCS12.5中、您可以右键点击表达式窗口、即可看到导入和导出变量的选项。 是否有权变措施/我缺少什么吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您似乎无法在 CCS20中导入或导出监视窗口变量、因此无法导入"universal_lab_level1.txt"等文件。 此外,如果你在某种程度上丢失了你输入的变量,然后他们必须手动输入。 在 CCS12.5中、您可以右键点击表达式窗口、即可看到导入和导出变量的选项。 是否有权变措施/我缺少什么吗?
Patrick、您好。 我也有同样的问题、因此 我可以添加一些信息。
对于 CCS Eclipse…… 我首先在通用电机控制实验(第3.1.5.2节设置调试环境 Windows)中看到了对该功能的引用。
没问题——如果在 CCS 12的 Expressions 窗口中右键点击、就可以选择"import"或"export"作为选项。
内部表达式文本文件(我刚刚进行了测试导出)基本上是 XML 文件、如下所示:
也没有看到任何方法可以将其导入到 CCS 20中进行调试。