This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS20监视窗口从 CCS12.5 Expressions 窗口中缺少导入/导出功能

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493126/ccstudio-ccs20-watch-window-missing-import-export-feature-from-ccs12-5-expressions-window

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

 您似乎无法在 CCS20中导入或导出监视窗口变量、因此无法导入"universal_lab_level1.txt"等文件。 此外,如果你在某种程度上丢失了你输入的变量,然后他们必须手动输入。 在 CCS12.5中、您可以右键点击表达式窗口、即可看到导入和导出变量的选项。 是否有权变措施/我缺少什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    CCS20应保留您在下次打开 IDE 时在"Watch"视图中输入的"Watch"表达式。

    您是说 CCS Eclipse 允许您导入/导出监视表达式吗? 我无法在 Eclipse 中找到如何实现该操作。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好。 我也有同样的问题、因此 我可以添加一些信息。

    对于 CCS Eclipse…… 我首先在通用电机控制实验(第3.1.5.2节设置调试环境 Windows)中看到了对该功能的引用。

    没问题——如果在 CCS 12的 Expressions 窗口中右键点击、就可以选择"import"或"export"作为选项。

    内部表达式文本文件(我刚刚进行了测试导出)基本上是 XML 文件、如下所示:

    也没有看到任何方法可以将其导入到 CCS 20中进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    谢谢提供的信息、直到启动调试会话后、我才能看到两个导入/导出上下文菜单项。

    我已经提交了 JIRA 来跟踪 CCS v20 (CCSNXT-2326)的这一增强功能。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢帕特里克,我感谢它的改进请求!

    至于消失的监视窗口项目、并不完全确定如何重新创建 Ted 最初看到的一个或内容、但从我们的角度来看、它似乎可能与调试器崩溃或导致奇怪的程序退出路径的问题有关。 让您知道我是否可以重新创建它。