This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:如何从 C7x-MMA-TIDL 文件打印?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482730/am69a-how-to-print-from-c7x-mma-tidl-files

器件型号:AM69A

工具与软件:

您好!

我想使用 ti_dl/custom 文件夹中文件中 tidl_commonUtils.c 文件中的 tidl_printf 函数。

如何查看输出? 我 尝试从编译中查看日志中的任何更改、但没有任何变化。  

您是否有在 C7x-MMA-Tidl 文件中打印的提示?

谢谢!

Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:  

    您能否发送您的更改和日志以更好地了解您的情况?  

    谢谢!

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

        系统会记录设置 TIDL_TOOLS_PATH github.com/.../osrt_pythongithub.com/.../advanced_setup.md 它应设置为.so 共享库在系统中的位置。  分段故障的发生原因取决于您的设置。  可能是输出目录不可写或.so 不适用于正确的 ISA (您使用的是 arm .so 并尝试链接 x86二进制)、或其他一些原因。  TIDL_TOOLS_PATH 可能根本不会对此进行限制。  这是您在设置中必须调试的内容、并在我们确定原因之前向我们发送一点更多信息。

    此外、我们还尝试让 E2E 主题专注于一个主题。  该主题看起来有多个主题;标题是打印主题、而不是生成问题。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送更改和日志以更好地了解您的情况?  [报价]

    在我的上一个答案中、您可以看到我的两个 C7x-MMA-TIDL 文件 安全性 (printf 添加)。

    然后,被请求的 日志 是编译的部分。  编译使用了上述修改的文件之一,所以我在编译日志中看不到这些更改,这在我看来是不正常的。


    为了补充我的最后一个答案、我通过修改 TIDL_TOOL_PATH 来提供了一条研究指南、因为可能用于编译的库不是考虑我的更改的库。 从你的回答,我看到这个渠道是不可行的。


    因此,通过只查看我修改的文件和编译日志(见我的最后一条消息),你能告诉我为什么我看不到我的更改,然后如何查看我的打印吗?

    谢谢。此致、

    Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    您是否可以尝试完全编译、并确保首先将 printf 添加到自定义过程 API 中、然后构建自定义层库?

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我做了一个干净的构建,并从一个文件中添加 printf 自定义进程 API :  

    然后、我构建了自定义层库。 您可以在构建中找到所有日志 : tidlModelImport、C7x-MMA-tidl 和 SDK_builder。

    编译日志仍然相同。 你有什么想法吗?

    谢谢!

    Azer

    e2e.ti.com/.../4212.logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    不幸的是、我不知道为什么会发生这种情况。 请给我一些时间进行调查、我会给您回复。

    谢谢!

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 我使用的 SDK RTOS 10存在一个问题、因为如果我遵循文档、并不会构建所有的 C7x-MMA-tidl 库。

    更正该问题后、我可以看到 printf。

    谢谢。此致、

    Azer