工具与软件:
您好!
我想使用 ti_dl/custom 文件夹中文件中 tidl_commonUtils.c 文件中的 tidl_printf 函数。
如何查看输出? 我 尝试从编译中查看日志中的任何更改、但没有任何变化。
您是否有在 C7x-MMA-Tidl 文件中打印的提示?
谢谢!
Azer
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想使用 ti_dl/custom 文件夹中文件中 tidl_commonUtils.c 文件中的 tidl_printf 函数。
如何查看输出? 我 尝试从编译中查看日志中的任何更改、但没有任何变化。
您是否有在 C7x-MMA-Tidl 文件中打印的提示?
谢谢!
Azer
尊敬的 Azer:
系统会记录设置 TIDL_TOOLS_PATH github.com/.../osrt_python 和 github.com/.../advanced_setup.md 它应设置为.so 共享库在系统中的位置。 分段故障的发生原因取决于您的设置。 可能是输出目录不可写或.so 不适用于正确的 ISA (您使用的是 arm .so 并尝试链接 x86二进制)、或其他一些原因。 TIDL_TOOLS_PATH 可能根本不会对此进行限制。 这是您在设置中必须调试的内容、并在我们确定原因之前向我们发送一点更多信息。
此外、我们还尝试让 E2E 主题专注于一个主题。 该主题看起来有多个主题;标题是打印主题、而不是生成问题。
此致、
Chris
您好!
您能否发送更改和日志以更好地了解您的情况? [报价]在我的上一个答案中、您可以看到我的两个 C7x-MMA-TIDL 文件 安全性 (printf 添加)。
然后,被请求的 日志 是编译的部分。 编译使用了上述修改的文件之一,所以我在编译日志中看不到这些更改,这在我看来是不正常的。
为了补充我的最后一个答案、我通过修改 TIDL_TOOL_PATH 来提供了一条研究指南、因为可能用于编译的库不是考虑我的更改的库。 从你的回答,我看到这个渠道是不可行的。
因此,通过只查看我修改的文件和编译日志(见我的最后一条消息),你能告诉我为什么我看不到我的更改,然后如何查看我的打印吗?谢谢。此致、
Azer
您好!
我做了一个干净的构建,并从一个文件中添加 printf 自定义进程 API :
然后、我构建了自定义层库。 您可以在构建中找到所有日志 : tidlModelImport、C7x-MMA-tidl 和 SDK_builder。
编译日志仍然相同。 你有什么想法吗?
谢谢!
Azer