This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:后缀为 ZCED ZCEDF ZCED48F 的相同器件之间的差异

Guru**** 2455490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496237/tms320dm368-difference-between-identical-parts-with-suffix-zced-zcedf-zced48f

器件型号:TMS320DM368

工具与软件:

大家好、我在器件数据表和 TI store 中看到3个不同的器件型号都是工业温度范围、它们之间没有明显的差异、数据表中也没有描述的差异  

希望你能解释一下这一点
Leor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     "D"表示-40至85C。 "F"表示面部检测。 您可以在数据表中找到器件命名规则。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是的、我明白  

    但什么是"D48F"?? 没有提到什么"48"代表在 PN 结构中,你发送上面

    TMS320DM368ZCED48F

    THX

    Leor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我正与我们的内部团队就"48"符号进行澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leor、您好!

     这是我发现的。  48支持486Mhz 的价格比432Mhz 的价格更高。 但是、产品页面上的问题令人困惑、因为48个器件型号引用的数据表与非48个器件相同、仅声明运行432Mhz。 客户没有理由支付更高的价格、并且仅限于432Mhz 操作。

     TMS320DM368ZCED48F 的数据表实际上限制了 NDA、但显示了更高的工作频率。 如果非48个器件型号足以满足您的应用需求、您只需订购非48个器件即可、忘记48个器件型号。 如果您对更高的频率感兴趣、首先要签署保密协议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我这是否回答了您的问题。