This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:AM68A 上通过 CSI-2实现360°View 和夜视的多摄像头设置

Guru**** 2455420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A, SK-AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491394/am68a-multi-camera-setup-on-am68a-via-csi-2-for-360-view-with-night-vision

器件型号:AM68A
主题中讨论的其他器件: SK-AM68

工具与软件:

您好!

我们正在探索通过 CSI-2在 AM68A 上使用多个摄像头实现360度夜视覆盖的方法。

我们研究了 ArduCam | TI.com 的 ARDCM-3P-V3LINK-CAM、但它有62°FOV、没有夜视支持。

问题:

  1. 在 AM68A 上实现360度夜视覆盖的最佳方法是什么?

  2. 是否推荐任何摄像头模块(具有更宽的 FOV 和夜视能力)?

  3. 对于 AM68A 上的多摄像头设置、是否有任何参考设计?



期待您的指导。 谢谢!