主题中讨论的其他器件: SK-AM68
工具与软件:
您好!
我们正在探索通过 CSI-2在 AM68A 上使用多个摄像头实现360度夜视覆盖的方法。
我们研究了 ArduCam | TI.com 的 ARDCM-3P-V3LINK-CAM、但它有62°FOV、没有夜视支持。
问题:
-
在 AM68A 上实现360度夜视覆盖的最佳方法是什么?
-
是否推荐任何摄像头模块(具有更宽的 FOV 和夜视能力)?
- 对于 AM68A 上的多摄像头设置、是否有任何参考设计?
期待您的指导。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们正在探索通过 CSI-2在 AM68A 上使用多个摄像头实现360度夜视覆盖的方法。
我们研究了 ArduCam | TI.com 的 ARDCM-3P-V3LINK-CAM、但它有62°FOV、没有夜视支持。
问题:
在 AM68A 上实现360度夜视覆盖的最佳方法是什么?
是否推荐任何摄像头模块(具有更宽的 FOV 和夜视能力)?
期待您的指导。 谢谢!
您好!
[报价 userid="575807" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491394/am68a-multi-camera-setup-on-am68a-via-csi-2-for-360-view-with-night-vision "]在 AM68A 上实现360度夜视覆盖的最佳方法是什么?由于 AM68A 有两个 CSI 接头端口、因此在使用两个 Arducam V3Link 套件时、最多有8个传感器。 V3Link 在 AM68A 上支持 IMX219和 IMX390。
[报价 userid="575807" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491394/am68a-multi-camera-setup-on-am68a-via-csi-2-for-360-view-with-night-vision "]任何推荐的摄像头模块(具有更宽的 FOV 和夜视范围)?查看我们目前在此器件上支持的传感器。 如果这些不适合您的需要、您可以启用自己的传感器。 您是否有一个想法?
AM68A Edge AI SDK 文档 : https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am68a/10_01_00/exports/edgeai-docs/devices/AM68A/linux/getting_started.html#hardware-setup
[报价 userid="575807" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491394/am68a-multi-camera-setup-on-am68a-via-csi-2-for-360-view-with-night-vision 具有适用于 AM68A 上多摄像头设置的任何参考设计?是的、请查看下面链接的文档。
应用手册 : https://www.ti.com/lit/an/spradh2a/spradh2a.pdf
谢谢!
Fabiana
HiFabianaJaimes
感谢您的宝贵支持、
我发现 Raspberry Pi 摄像头模块3 (IMX708) 可满足夜视和120度视野的需求。 您能否确认 Arducam V3Link 套件是否支持该摄像头模块、特别是 AM68A?
Arducam V3Link 板当前仅支持 IMX219 和 IMX390 培训系列视频。 虽然在我看来 V3Link + IMX708会起作用、但我仍然建议联系 Arducam 以进一步了解 V3Link 和 IMX708之间的兼容性、从而实现固件化。 请记住、IMX708不提供开箱即用支持、因此您需要自行在 SK-AM68上启用此传感器、但我们 将能够支持您在开发过程中遇到的任何问题。 但是、所有特定于传感器的问题都应咨询供应商/制造商。
谢谢!
Fabiana
你好、 Fabiana Jaimes
感谢您的澄清。
由于 Arducam V3Link 板当前仅支持 IMX219、因此我想确认以下支持 IR 的 IMX219型号是否与其兼容:
您能否确认这些特定型号是否可与 V3Link 板配合使用?
期待您的答复。
谢谢!
努沙德
尊敬的 Noushad:
我们尚未对这些 IMX219 IR 型号进行测试、因此我的答案 与之前的答案大致相同。
已经过验证的特定传感器型号在的"订购信息"列中链接 支持的图像传感器 EdgeAI 表: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j721s2/10_01_00_04/exports/docs/imaging/imaging_release_notes.html#ImageSensor_Support_Edge 454.
谢谢!
Fabiana
尊敬的 Fabiana Jaimes:
感谢您的答复。
我最近购买了 https://www.ti.com/tool/ARDCM-3P-V3LINK-CAM 、并使用以下主题中的信息开始集成过程:
常见问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452909/faq-am67a-enabling-csi2-sensors-via-fusion-board-on-am6x
SDK 版本 : 10.01.00.04
uEnv.txt 配置 :
#此 uEnv.txt 文件可以包含您所需的其他环境设置
#想要在引导时设置 U-Boot。 这可以是简单的变量
#作为 serverip 或自定义变量。 该文件的格式为:
# variable=值
#注:此文件将在 bootcmd 运行和后进行评估
# bootcmd 必须设置为加载此文件(如果存在)
#默认所有较新的 U-Boot 映像。 这也意味着其中一些
#自此文件无法更改 bootdelay 等变量
#它在 bootcmd 运行之前不会被评估。
#根据 board_name 更新 Linux 主机名
# SK 还需要额外的 dtbo 来引导。 根据 board_name 将其添加到 name_overlays
uenvcmd=if test "$board_name"="am68-sk";then;setenv args_all $args_all systemd.hostname=am68a-sk;fi.
#设置正确的 U-Boot 环境变量
dorprocboot=1
name_overlages=ti/k3-am68-sk-v3link-FUSION.dtbo ti/k3-v3link-imx219-0-0.dtbo
重新启动后:
root@am68a-sk:~# source /opt/edgeai-gst-apps/scripts/setup_cameras_v3link.sh
检测到 USB 摄像头0
器件=/dev/video-usb-cam0
格式= jpeg
检测到 USB 摄像头1
器件=/dev/video-usb-cam1
格式= jpeg
root@am68a-sk:~ v4l2-ctl --list-devices
Wave5-dec (平台:421000.video-codec):
/dev/video0
/dev/video1
TI-CSI2RX (平台:4500000.ticsi2rx):
/dev/media0
TI-CSI2RX (平台:451000.ticsi2rx):
/dev/media1
C270高清网络摄像头(usb-xhci-hcd.2.auto-1.4):
/dev/video2
/dev/video3
/dev/media2
我相信只检测到 USB 摄像头
我无法使用 V3链接检测到 IMX219摄像头。 有人能帮忙吗? 下面是我的硬件设置:

当我查阅 Arducam V3链接文档时、它提到将 AM62ASK-V3Link.zip 文件传输到其引导。 这对于我的案例是必要的吗?
谢谢!
努沙德