请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
尊敬的 TI:
SDK8.6.
regAddr: 0x3572
RegData: 0x3F3F
寄存器地址是 16位、 写入寄存器的数据也是如此 16位。
对于16位:
I2C 功能 有用的固件 ?
期待着你的答复。
Board_i2c16BitRegWr:
执行该功能 支持将16位数据写入16位寄存器?
还是另一个函数?