This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Board_i2c16BitRegWr

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493693/tda4vm-board_i2c16bitregwr

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

SDK8.6.

regAddr: 0x3572
RegData: 0x3F3F
寄存器地址是 16位、 写入寄存器的数据也是如此 16位。
对于16位:
 I2C 功能 有用的固件
期待着你的答复。
Board_i2c16BitRegWr:
执行该功能 支持将16位数据写入16位寄存器?
还是另一个函数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴里、您好!

    您能否检查 IMX390传感器驱动程序代码? IMX390还具有相同大小的寄存器和值。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、结束本主题。