主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
在直接模式下、时钟为10M

如上图所示调用接口、波形如下所示。

一个帧被分成三个帧。



我想知道这种现象是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
对于 NOR 闪存、不能/不支持 OSPI Write Direct。
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
我没有操作或闪存。
好的、我明白了。
写入操作发生在一些内存大小的块中、因此可能就是你看到帧被拆分的原因。
您能否附上一个更详细的说明图表? 我无法理解什么是时钟/数据线路/芯片选择线路。
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
、数量为0x40
在这里、"数量"一词具体是什么意思?
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
这只是为了确认。
写入操作从地址0x00开始、数量为0x40。
这就像整个帧从地址0x0开始并传输64个字节一样?
第三个帧从地址0x30开始、数量为0x10。
最后一帧从地址0x30开始并发送16个字节的数据?
您能详细介绍一下这里的地址是什么吗?
当您说整个帧从地址0x0开始时、这是否意味着您正在写入 偏移为0x0的闪存?
请澄清我的理解。
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
是的、地址是指偏移量。
好的、我明白了。
我将查看您所附加的示意图、我假设您仅启动了一次传输写入、地址/闪存偏移量为0x0、大小为64字节、但是随后您看到发送了3个帧、而不是仅发送了一个由64字节组成的大帧。
此外、您的 SBL 空/引导加载程序映像是否在闪存中的偏移0x0处刷写? 如果是这种情况、建议不要将任何值写入0x0 offset、因为它会覆盖您的 SBL Null 已刷写映像。
此致、
Vaibhav
您好!
除此之外、您还可以提醒我您正在使用的 SDK 版本、以便我可以继续检查 WRITE Direct API 实现。
由于尚未发布,我将查看最新版本,并将在一天内提供有关 Flash_WRITE() API 实现的更新。
此致、
Vaibhav
您好、Vicent:
请参阅 spriuim2h.pdf 中的第12.3.2.5.4章"工作旧模式的接口支持"。 对于 TX-FIFO 和 RX-FIFO 的有限深度、将使用寄存器 OSPI_TX_THRESH_REG 和 OSPI_RX_THRESH_REG、最大大小为32字节。 转储两个寄存器、以检查阈值是否合理。 如果事务长度大于 FIFO 深度、帧会相应地分开。
Linjun
将回复移动到此主题帖、然后关闭另一个主题帖。
您好!
OSPI 性能可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/10_01_00_32/exports/docs/api_guide_am64x/DATASHEET_AM243X_EVM.html#autotoc_md491
另外、您还可以说明用于通信的 FPGA 的存储器类型吗? 是 NOR 还是 NAND?
此致、
Vaibhav
尊敬的 Vaibhav:
客户捕获以下波形以读取 NOR 闪存(W25Q256JVFQ 128字节。 我们可以看到、低级 OSPI 控制器通过两个事务读取这128个字节、第一个帧从0x0读取到0x53、第二个事务从0x40读取到0x7F、
问题是为什么发生重叠数据事务? 并且没有常规帧大小、低级 OPSI 控制器的行为是什么? 请直接回复此问题、或向 OSPI 控制器 IP 所有者寻求帮助。 谢谢。



此致、
Linjun
您好!
请直接回复此问题或求助于 OSPI 控制器 IP 所有者。
我会包括相关工程师。
期待您的答复。
此致、
Vaibhav
您好!
1. 使用的接口是 OSPI_readDirect API。
2. 配置如下:
/** * Write custom configuration values to the imported modules. */ flash1.$name = "CONFIG_FLASH0"; flash1.device = "CUSTOM_FLASH"; flash1.skipHwInit = true; flash1.fname = "W25Q256"; flash1.protocol = "1s_1s_4s"; flash1.flashSize = 33554432; flash1.flashManfId = "0xEF"; flash1.flashBlockSize = 65536; flash1.cmdBlockErase3B = "0xD8"; flash1.cmdBlockErase4B = "0xD8"; flash1.cmdSectorErase3B = "0x20"; flash1.cmdSectorErase4B = "0x20"; flash1.cmdRd = "0x6C"; flash1.cmdWr = "0x32"; flash1.dummyClksCmd = 0; flash1.dummyClksRd = 8; flash1.flashQeType = "4"; flash1.proto_isAddrReg = false; flash1.dummy_isAddrReg = false; flash1.strDtr_isAddrReg = false; flash1.resetType = "0x30"; flash1.cmdExtType = "NONE"; flash1.xspiWipRdCmd = "0x00"; flash1.xspiWipReg = "0x00000000"; flash1.idNumBytes = 5; flash1.dummyId8 = 0; flash1.fourByteEnableSeq = "0xA5"; flash1.flashDeviceBusyTimeout = 80000000; flash1.flashPageProgTimeout = 704; flash1.flashDeviceId = "0x7019"; flash1.peripheralDriver.$name = "CONFIG_OSPI0"; flash1.peripheralDriver.inputClkFreq = 200000000; flash1.peripheralDriver.dmaEnable = true; flash1.peripheralDriver.baudRateDiv = 20; flash1.peripheralDriver.OSPI.CLK.rx = true; flash1.peripheralDriver.OSPI.DQS.$used = false; flash1.peripheralDriver.OSPI.D7.rx = false; flash1.peripheralDriver.OSPI.D7.$used = false; flash1.peripheralDriver.OSPI.D6.rx = false; flash1.peripheralDriver.OSPI.D6.$used = false; flash1.peripheralDriver.OSPI.D5.rx = false; flash1.peripheralDriver.OSPI.D5.$used = false; flash1.peripheralDriver.OSPI.D4.rx = false; flash1.peripheralDriver.OSPI.D4.$used = false;
BR
Ryan
您好、Ryan、
当您发送某些字节或接收一些字节时、应该寻找帧分离/重叠的方法、因为这不应该发生。
原因:
对于 WRITE DIRECT 和 READ DIRECT API、低级别的实现只是一个简单的 memcopy 操作、根据您最后的响应、通过 memcopy 读取128字节应该是单个事务、不会重叠。
我已增加了这一问题的优先次序、以扩大能见度、并将在我们取得进展时作出同样的回应。
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
您能否使用附加的脚本转储 OSPI 寄存器并在此处共享? 谢谢。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/1462.AM64_5F00_OSPI.tar.xz
Linjun
尊敬的 Linjun:
寄存器值如下所示:
CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_config_reg:Reg_0x0FC40000 : 0x80483841 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_rd_config_reg:Reg_0x0FC40004 : 0x0802006C CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_wr_config_reg:Reg_0x0FC40008 : 0x00020032 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_delay_reg:Reg_0x0FC4000C : 0x0A0A0A0A CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rd_data_capture_reg:Reg_0x0FC40010 : 0x00000029 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_size_config_reg:Reg_0x0FC40014 : 0x00101003 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_partition_cfg_reg:Reg_0x0FC40018 : 0x0000003F CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_ind_AHB_addr_trigger_reg:Reg_0x0FC4001C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dma_periph_config_reg:Reg_0x0FC40020 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_remap_addr_reg:Reg_0x0FC40024 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_mode_bit_config_reg:Reg_0x0FC40028 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_fill_reg:Reg_0x0FC4002C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_tx_thresh_reg:Reg_0x0FC40030 : 0x00000001 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rx_thresh_reg:Reg_0x0FC40034 : 0x00000001 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_write_completion_ctrl_reg:Reg_0x0FC40038 : 0x000340FF CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_no_of_polls_bef_exp_reg:Reg_0x0FC4003C : 0xFFFFFFFF CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_status_reg:Reg_0x0FC40040 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_mask_reg:Reg_0x0FC40044 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_lower_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40050 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_upper_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40054 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_wr_prot_ctrl_reg:Reg_0x0FC40058 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40064 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40068 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4006C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40074 : 0xFFFFFFFF CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40078 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4007C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_trigger_addr_range_reg:Reg_0x0FC40080 : 0x00000004 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_cmd_addr_reg:Reg_0x0FC40094 : 0x00800004 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A0 : 0x00000021 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_upper_reg:Reg_0x0FC400A4 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A8 : 0x00000020 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_upper_reg:Reg_0x0FC400AC : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_polling_flash_status_reg:Reg_0x0FC400B0 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_phy_master_control_reg:Reg_0x0FC400B8 : 0x00800000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_lower_reg:Reg_0x0FC400BC : 0x00FF81F9 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_upper_reg:Reg_0x0FC400C0 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_lower_reg:Reg_0x0FC400E0 : 0x0302FA00 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_upper_reg:Reg_0x0FC400E4 : 0x06F90000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_module_id_reg:Reg_0x0FC400FC : 0x03000300 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_PID:Reg_0x0FC44000 : 0x68747900 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_CTRL:Reg_0x0FC44004 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_STAT:Reg_0x0FC44008 : 0x00000002
BR
Ryan
Ryan、您好!
向您提问:
闪存配置值配置不正确。
我查看了数据表、结果发现以下值不正确、我在中添加了注释 红色

关于我的行动项目:
我将在某个时间内探测数据线、并检查是否存在意外的重叠行为。
此致、
Vaibhav
各位专家、您好!
为了重点介绍目标、这里是总结。
我们遇到的问题:
我们需要的支持:
如有任何问题、请告诉我。
尊敬的 Linjun:
1、 间接模式下的读操作被拆分为多个请求。
寄存器值如下所示:
CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_config_reg:Reg_0x0FC40000 : 0x80083841 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_rd_config_reg:Reg_0x0FC40004 : 0x0802006C CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_wr_config_reg:Reg_0x0FC40008 : 0x00020032 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_delay_reg:Reg_0x0FC4000C : 0x0A0A0A0A CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rd_data_capture_reg:Reg_0x0FC40010 : 0x00000029 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_size_config_reg:Reg_0x0FC40014 : 0x00101003 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_partition_cfg_reg:Reg_0x0FC40018 : 0x0000003F CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_ind_AHB_addr_trigger_reg:Reg_0x0FC4001C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dma_periph_config_reg:Reg_0x0FC40020 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_remap_addr_reg:Reg_0x0FC40024 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_mode_bit_config_reg:Reg_0x0FC40028 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_fill_reg:Reg_0x0FC4002C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_tx_thresh_reg:Reg_0x0FC40030 : 0x00000001 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rx_thresh_reg:Reg_0x0FC40034 : 0x00000001 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_write_completion_ctrl_reg:Reg_0x0FC40038 : 0x000340FF CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_no_of_polls_bef_exp_reg:Reg_0x0FC4003C : 0xFFFFFFFF CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_status_reg:Reg_0x0FC40040 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_mask_reg:Reg_0x0FC40044 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_lower_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40050 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_upper_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40054 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_wr_prot_ctrl_reg:Reg_0x0FC40058 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40064 : 0x00000010 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40068 : 0x01000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4006C : 0x00000080 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40074 : 0xFFFFFFFF CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40078 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4007C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_trigger_addr_range_reg:Reg_0x0FC40080 : 0x00000004 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_cmd_addr_reg:Reg_0x0FC40094 : 0x00800004 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A0 : 0x00000021 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_upper_reg:Reg_0x0FC400A4 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A8 : 0x00000020 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_upper_reg:Reg_0x0FC400AC : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_polling_flash_status_reg:Reg_0x0FC400B0 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_phy_master_control_reg:Reg_0x0FC400B8 : 0x00800000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_lower_reg:Reg_0x0FC400BC : 0x00FF81F9 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_upper_reg:Reg_0x0FC400C0 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_lower_reg:Reg_0x0FC400E0 : 0x0302FA00 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_upper_reg:Reg_0x0FC400E4 : 0x06F90000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_module_id_reg:Reg_0x0FC400FC : 0x03000300 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_PID:Reg_0x0FC44000 : 0x68747900 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_CTRL:Reg_0x0FC44004 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_STAT:Reg_0x0FC44008 : 0x00000002
BR
Ryan
尊敬的 Linjun:
寄存器值如下所示:
CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_config_reg:Reg_0x0FC40000 : 0x80483841 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_rd_config_reg:Reg_0x0FC40004 : 0x0802006C CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_instr_wr_config_reg:Reg_0x0FC40008 : 0x00020032 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_delay_reg:Reg_0x0FC4000C : 0x0A0A0A0A CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rd_data_capture_reg:Reg_0x0FC40010 : 0x00000027 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dev_size_config_reg:Reg_0x0FC40014 : 0x00101003 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_partition_cfg_reg:Reg_0x0FC40018 : 0x0000003F CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_ind_AHB_addr_trigger_reg:Reg_0x0FC4001C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dma_periph_config_reg:Reg_0x0FC40020 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_remap_addr_reg:Reg_0x0FC40024 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_mode_bit_config_reg:Reg_0x0FC40028 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_sram_fill_reg:Reg_0x0FC4002C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_tx_thresh_reg:Reg_0x0FC40030 : 0x00000001 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_rx_thresh_reg:Reg_0x0FC40034 : 0x00000001 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_write_completion_ctrl_reg:Reg_0x0FC40038 : 0x000340FF CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_no_of_polls_bef_exp_reg:Reg_0x0FC4003C : 0xFFFFFFFF CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_status_reg:Reg_0x0FC40040 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_irq_mask_reg:Reg_0x0FC40044 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_lower_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40050 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_upper_wr_prot_reg:Reg_0x0FC40054 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_wr_prot_ctrl_reg:Reg_0x0FC40058 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_ctrl_reg:Reg_0x0FC40060 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40064 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40068 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_read_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4006C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_ctrl_reg:Reg_0x0FC40070 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_watermark_reg:Reg_0x0FC40074 : 0xFFFFFFFF CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_start_reg:Reg_0x0FC40078 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_write_xfer_num_bytes_reg:Reg_0x0FC4007C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_indirect_trigger_addr_range_reg:Reg_0x0FC40080 : 0x00000004 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_command_ctrl_mem_reg:Reg_0x0FC4008C : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_cmd_ctrl_reg:Reg_0x0FC40090 : 0x11008000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_cmd_addr_reg:Reg_0x0FC40094 : 0x00800004 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A0 : 0x00000021 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_rd_data_upper_reg:Reg_0x0FC400A4 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_lower_reg:Reg_0x0FC400A8 : 0x00000020 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_flash_wr_data_upper_reg:Reg_0x0FC400AC : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_polling_flash_status_reg:Reg_0x0FC400B0 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_phy_configuration_reg:Reg_0x0FC400B4 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_phy_master_control_reg:Reg_0x0FC400B8 : 0x00800000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_lower_reg:Reg_0x0FC400BC : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_dll_observable_upper_reg:Reg_0x0FC400C0 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_lower_reg:Reg_0x0FC400E0 : 0x0302FA00 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_opcode_ext_upper_reg:Reg_0x0FC400E4 : 0x06F90000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__VBP2APB_WRAP__OSPI_CFG_VBP__OSPI_FLASH_APB_REGS_module_id_reg:Reg_0x0FC400FC : 0x03000300 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_PID:Reg_0x0FC44000 : 0x68747900 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_CTRL:Reg_0x0FC44004 : 0x00000000 CortexA53_0: GEL Output: OSPI0__OSPI_CFG_VBUSP__MMR__MMRVBP__REGS_STAT:Reg_0x0FC44008 : 0x00000002BR
Ryan
您好、Ryan、
您能否修复一下适用于 AM64x 的 MCU PLUS SDK 10.01中的这个小错误?
在 ospi_LLD.h 第182行内、您能继续切换数据和 addr 的位置吗?

因此、定义应如下所示:

完成后、请重新编译库。
并运行您的代码。
为什么会发生这种变化?
函数定义应为 cmd、addr、数据遵循1s-1s、并且设置正确。
但是、在之前的 SDK 中、它会以 cmd、data、addr 的形式写入、这会使设置为1s-4s-1、而不是所需的1s-4s。
此致、
Vaibhav
您好、Ryan
[报价用户 id="490736" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450567/am6421-ospi-frame-is-split/5673431 #5673431"]您能回答来自 Lucas 的问题吗?
1. 间接模式下的读取操作被拆分为多个请求。[/QUOT]您是否有这方面的示波器捕获? 或者解释分割/重叠是什么?
此外、
此致
Karan
大家好、Lucas:
1. 我们在 A53上使用 OSPI、因此没有 MPU 配置、只有 MMU 设置。
2. MMU 配置如下:
MmuP_RegionConfig gMmuRegionConfig[CONFIG_MMU_NUM_REGIONS] =
{
{
.vaddr = 0x0u,
.paddr = 0x0u,
.size = 0x80000000u,
.attr = {
.accessPerm = MMUP_ACCESS_PERM_PRIV_RW_USER_NONE,
.privExecute = 1,
.userExecute = 0,
.shareable = MMUP_SHARABLE_OUTER,
.attrIndx = MMUP_ATTRINDX_MAIR0,
.global = 1
}
},
{
.vaddr = 0x70000000u,
.paddr = 0x70000000u,
.size = 0x200000u,
.attr = {
.accessPerm = MMUP_ACCESS_PERM_PRIV_RW_USER_NONE,
.privExecute = 1,
.userExecute = 0,
.shareable = MMUP_SHARABLE_OUTER,
.attrIndx = MMUP_ATTRINDX_MAIR7,
.global = 1
}
},
{
.vaddr = 0x80000000u,
.paddr = 0x80000000u,
.size = 0x80000000u,
.attr = {
.accessPerm = MMUP_ACCESS_PERM_PRIV_RW_USER_NONE,
.privExecute = 1,
.userExecute = 0,
.shareable = MMUP_SHARABLE_OUTER,
.attrIndx = MMUP_ATTRINDX_MAIR7,
.global = 1
}
},
{
.vaddr = 0x78100000u,
.paddr = 0x78100000u,
.size = 0x1000u,
.attr = {
.accessPerm = MMUP_ACCESS_PERM_PRIV_RW_USER_NONE,
.privExecute = 0,
.userExecute = 0,
.shareable = MMUP_SHARABLE_OUTER,
.attrIndx = MMUP_ATTRINDX_MAIR7,
.global = 1
}
},
{
.vaddr = 0x701D0000u,
.paddr = 0x701D0000u,
.size = 0x10000u,
.attr = {
.accessPerm = MMUP_ACCESS_PERM_PRIV_RW_USER_NONE,
.privExecute = 1,
.userExecute = 0,
.shareable = MMUP_SHARABLE_OUTER,
.attrIndx = MMUP_ATTRINDX_MAIR4,
.global = 1
}
},
};
3. 即使尝试访问的内存设置为不可缓存、问题仍然存在。
4. 关于寄存器转储、 我没有在 TI SDK 之外使用任何接口、也没有手动修改任何接口或寄存器。 因为我没有深入研究这方面的细节、所以我不能回答这个问题。
BR
Ryan
您好、 Ryan、
下面是一个向 ospi 接口发送数据的采样代码,您能检查一下并提供反馈吗? obbisouly、传输长度和内存属性被定义。 谢谢。
#define APP_OSPI_DATA_SIZE (2048)
uint8_t gOspiTxBuf[APP_OSPI_DATA_SIZE];
/*使用 DMA 时、读取缓冲区必须在缓存行对齐、尽管32B 已足够、但我们还是对齐到128B */
uint8_t gOspiRxBuf[APP_OSPI_DATA_SIZE]__ATTRY__(aligned (128U));
Linjun
尊敬的 Linjun:
即使内存属性设置为高速缓存对齐、问题仍然存在。
BR
Ryan
您好、Ryan、
今天我们的电话,我应该给你发送以下波形:
该波形如这两个事务中所示、出现在1片选低电平。
如何查看波形?
要查看波形、只需前往此网站并下载 Logic 2软件: https://www.saleae.com/pages/downloads
下载后、您可以保存附加的扩展名为.Sal 的波形、然后只需单击即可。 它将自动打开逻辑2软件并显示波形。
此致、
Vaibhav
有关如何在软件中启用 INDAC 读取的详细步骤:


完成后、请继续重建您的应用程序、这将确保将更改考虑在内。
在这里、您已经成功启用了 INDAC 读取。
此致、
Vaibhav
您好、Ryan、
[报价 userid="531612" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450567/am6421-ospi-frame-is-split/5683140 #5683140"]8d-8d-8d INDAC 从 OSPI NOR 闪存读取的128字节(我焊接的是针对具有 OSPI NOR 闪存的 TI EVM 完成的、之前焊接的波形是针对上述两个捕捉的波形、焊接是在具有 QSPI NOR 闪存的 TI EVM 上完成的)[ 注意: 我将在某个时间内发送相关波形]我已经使用 OSPI NOR 闪存器件 S28HS512T 完成了8D-8D-8D 模式的波形采集。
该波形适用于 INDAC 读取128个字节的数据。 读取的值是0、1、2、3、4...、 127.
发生这种情况时、发送两次0xEE 命令、然后我们读取值0、1、2、...、直到1芯片选择切换下的127。
e2e.ti.com/.../indirect_5F00_read_5F00_128bytes_5F00_8d_5F00_8d_5F00_8d.sal
此致、
Vaibhav