This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x OS 映像(Linux RT 和 FreeRTOS)和用户应用固件是否可以通过 CPSW 以太网端口安装到八通道(或四通道) SPI NOR 闪存?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491066/am6442-can-am64x-os-images-linux-rt-and-freertos-and-user-application-firmware-be-installable-over-the-cpsw-ethernet-port-into-octal-or-quad-spi-nor-flash

器件型号:AM6442

工具与软件:

一种情况下可以在 eMMC 中执行此操作(请参阅 (9)[常见问题解答]如何通过以太网将 SK-AM62B/SK-AM62A 引导并通过以太网将 U-boot 和 Linux 二进制文件刷写到 eMMC 中? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 作者: (9) Daolin Qiu 的个人资料- Daolin Qiu - TI E2E 支持论坛 )

我们想看看是否可以通过 CPSW 以太网以类似方式进行更新、但也可以以八通道(或四通道) SPI NOR 闪存为目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    主题所有者本周不在办公室。 如果您在下周中旬没有得到回复、可以随意 ping 通该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    [报价 userid="576793" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491066/am6442-can-am64x-os-images-linux-rt-and-freertos-and-user-application-firmware-be-installable-over-the-cpsw-ethernet-port-into-octal-or-quad-spi-nor-flash "]我们想看看是否可以通过 CPSW 以太网以类似的方式进行更新、同时也针对八通道(或四通道) SPI NOR 闪存?

    您可能会发现此链接的结尾对实施 OSPI NOR 闪存很有用: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/latest/exports/docs/linux/OSPI Foundational_Components 44Tools/Flash_via_Ethernet.html

    如果您有其他后续问题、敬请告知。

    -道林