主题中讨论的其他器件: AM62P、 SK-AM62P-LP、PROCESSOR-SDK-AM62A
工具与软件:
您好!
对于我的应用、我不需要使用 PD 控制器进行功率协商。 但在 SK-AM62A-LP 设计中、PD 控制器也用于角色检测。 是否有办法避免 PD 并在 AM62A 处理器上直接实现角色检测? 还是小电路诊断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
对于我的应用、我不需要使用 PD 控制器进行功率协商。 但在 SK-AM62A-LP 设计中、PD 控制器也用于角色检测。 是否有办法避免 PD 并在 AM62A 处理器上直接实现角色检测? 还是小电路诊断?
尊敬的 Sathiya:
布线
-将 Type-C 连接器的两个 CC 引脚连接到 AM62Ax 的单个 GPIO 引脚;
-从 Type-C 连接器到 VBUS 电源开关的 VBUS 输出的两个 VBUS 引脚;
- Type-C 连接器两侧的 DP/DM 引脚连接到 AM62Ax 的 DP/DM 引脚。
对于内核 devicetree 配置、请参阅下面链接的 Critical Link 开发套件板 dts 中的 usb0节点。