This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SK-AM62A-LP:没有 PD 控制器时可以实现 USB OTG 吗?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM62A, SK-AM62A-LP, AM62P, SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492687/faq-sk-am62a-lp-is-usb-otg-possible-without-pd-controller

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件: AM62PSK-AM62P-LP、PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

您好!

对于我的应用、我不需要使用 PD 控制器进行功率协商。 但在 SK-AM62A-LP 设计中、PD 控制器也用于角色检测。 是否有办法避免 PD 并在 AM62A 处理器上直接实现角色检测? 还是小电路诊断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sathiya Narayanan

    感谢您的提问。

    AM62P 支持使用任何 SoC IO 的双角色。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kallikuppa Sreenivasa、

    我已经检查了 SK-AM62P-LP 的原理图和 Linux 器件树。 对它的处理方式与 SK-AM62A-LP 相同。

    我的问题是、
    如果我移除 PD 控制器、可以使用任何其他机制进行 USB 角色检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sathiya Narayanan

    您可以使用任何 IO 来实现双角色。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kallikuppa Sreenivasa、

    我还需要 SDK 方面的帮助。 是否有实现此功能的示例 Linux 设备树?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sathiya Narayanan

    谢谢你。

    请分享您正在使用的开发环境。

    我可以再分配给专家。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa Sreenivasa

    我使用的是 Processor-SDK-am62a (Yocto)。

    SDK 版本:9.1+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathiya:

    布线

    -将 Type-C 连接器的两个 CC 引脚连接到 AM62Ax 的单个 GPIO 引脚;

    -从 Type-C 连接器到 VBUS 电源开关的 VBUS 输出的两个 VBUS 引脚;

    - Type-C 连接器两侧的 DP/DM 引脚连接到 AM62Ax 的 DP/DM 引脚。

    对于内核 devicetree 配置、请参阅下面链接的 Critical Link 开发套件板 dts 中的 usb0节点。

    https://support.criticallink.com/gitweb/?p=linux-ti.git;a=blob;f=arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62a7-mitysom-devkit.dts;h=e1ab3fe0db81e0e594175de0d3f5d405f2026f75;hb=refs/heads/mitysom-linux-6.6.y#l707