工具与软件:
尊敬的 Champs,
我的客户正在使用 TDA4AL TIDL 上的多个输入进行模型校准、并询问输入二进制文件格式。
它们的型号有3个变色器、如下所示。
输入尺寸 :(C、H、W)
输入 1:(1128)
输入 2:(1、1、2)
输入 3:(1、1、24)
数据类型 :
- rawDataInElementType
- 输入1:6 (悬空)
- 输入2:6 (悬空)
- 输入3:6 (悬空)
- inElementType
- 输入1:2 (16位无符号)
- 输入2:2 (16位无符号)
- 输入3:3 (有符号16位)
它们使用以下设置来表示输入数据。
* inFileFormat = 1
* inData =/workspace/model_calibration_inputs.bin
* numFrames = 100
在这种情况下、他们应该将什么数据格式用于二进制输入文件(model_calibration_inputs.bin)?
他们是否可以使用以下2种类型的数据格式? 您能否说明一下、您会优先使用以下哪一项?
1.交错类型:每帧3张张张张量输入将被连续保存?
2.序列类型:所有第1张量数据保存,然后所有第2张量数据,所有第3张量数据?
谢谢、此致、
SI