This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:[TIDL]输入二进制文件格式、用于在多个输入下进行模型校准?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478699/tda4al-q1-tidl-input-binary-file-format-for-model-calibration-with-multiple-input

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs,

我的客户正在使用 TDA4AL TIDL 上的多个输入进行模型校准、并询问输入二进制文件格式。

它们的型号有3个变色器、如下所示。

输入尺寸 :(C、H、W)

输入 1:(1128)

输入 2:(1、1、2)

输入 3:(1、1、24)

 数据类型

  • rawDataInElementType
    • 输入1:6 (悬空)
    • 输入2:6 (悬空)
    • 输入3:6 (悬空)

 

  • inElementType
    • 输入1:2 (16位无符号)
    • 输入2:2 (16位无符号)
    • 输入3:3 (有符号16位)

它们使用以下设置来表示输入数据。

* inFileFormat = 1

* inData =/workspace/model_calibration_inputs.bin

* numFrames = 100

在这种情况下、他们应该将什么数据格式用于二进制输入文件(model_calibration_inputs.bin)?

他们是否可以使用以下2种类型的数据格式? 您能否说明一下、您会优先使用以下哪一项?

1.交错类型:每帧3张张张张量输入将被连续保存?

2.序列类型:所有第1张量数据保存,然后所有第2张量数据,所有第3张量数据?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung;

    一般而言、以下是模型优化行

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/tree/main/edgeai-modeloptimization

    如果他们还没有这样做、他们可以研究这个问题。

    现在更具体、他们是否还有自己的模型? 他们是否成功使用了 TIDL 工具对其进行了编译?

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李文强

    现在更具体;他们是否还拥有自己的模型? 他们是否成功使用了 TIDL 工具编译了 TIDL?[/QUOT]

    有。 他们有自己的模型、并且成功地使用了 TIDL 工具来编译该模型。 但是、他们在模型校准中会面临此问题。

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李文强

    感谢您的答复。

    [报价 userid="35182" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478699/tda4al-q1-tidl-input-binary-file-format-for-model-calibration-with-multiple-input/5705093 #5705093"]

    一般而言、以下是模型优化行

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/tree/main/edgeai-modeloptimization

    [报价]

    您提到的模型优化指南行中似乎没有多输入信息、客户找不到任何详细信息。

    您能否详细说明他们的问题的多输入案例?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SI:

    您应该使用第一个选项(从您提到的2个选项中)

    1.  交错类型:每帧3张张张张量输入将被连续保存?

    顺序应与此类似;

    input1frame1 -> input2frame1 -> input3frame1 -> input1frame2 -> input2frame2 -> input3frame2 ->… 等等

    输入顺序应与在 inDataNamesList 选项中提供输入名称的顺序相同(包含来自 onnx 模型的输入名称列表的逗号分隔字符串)

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    SAI