请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS62LEVM Thread 中讨论的其他器件:CSD
工具与软件:
您好!
摘自 JEDEC 文档。 CMP6可用于修改 eMMC 的 CSD/ECSD 字节值。
通过查看 mmcsd_v1.c、在我看来、每个字段的形成方式似乎各不相同。
TRANS.cmd = MMCSD_MMC_CMD (6);
tran.arg =(MMCSD_ECSD_ACCESS_MODE << 24U)|(MMCSD_ECSD_HS_TIMING_INDEX << 16U)|(((obj->emmcData->driveStrength)<< 4u)| 1U)<< 8U);
TRANS.cmd = MMCSD_MMC_CMD (6);
trans.arg = 0x03000000 |(MMCSD_ECSD_BUS_WIDTH_INDEX << 16)|(((0 << MMCSD_ECSD_BUS_WIDTH_ES_SHIFT)| ecsdBusWidth)<< 8);
TRANS.cmd = MMCSD_MMC_CMD (6);
trans.arg = 0x03000000 |(MMCSD_ECSD_HS_TIMING_INDEX <<16U)|(((obj->emmcData->driveStruth)<< 4U)| hsTimingVal)<< 8U);
是否有更通用的方法/函数来修改字段值? 我要尝试与之交互的 eMMC 是 EVM 模块。
谢谢!
Dazong