This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS62LEVM:(RTOS eMMC)如何形成 CMD (6)内容来修改 CSD/ECSD 字段?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495160/tmds62levm-rtos-emmc-how-to-form-a-cmd-6-content-to-modify-csd-ecsd-fields

器件型号:TMDS62LEVM
Thread 中讨论的其他器件:CSD

工具与软件:

您好!

摘自 JEDEC 文档。 CMP6可用于修改 eMMC 的 CSD/ECSD 字节值。

通过查看 mmcsd_v1.c、在我看来、每个字段的形成方式似乎各不相同。

TRANS.cmd = MMCSD_MMC_CMD (6);
tran.arg =(MMCSD_ECSD_ACCESS_MODE << 24U)|(MMCSD_ECSD_HS_TIMING_INDEX << 16U)|(((obj->emmcData->driveStrength)<< 4u)| 1U)<< 8U)
TRANS.cmd = MMCSD_MMC_CMD (6);
trans.arg = 0x03000000 |(MMCSD_ECSD_BUS_WIDTH_INDEX << 16)|(((0 << MMCSD_ECSD_BUS_WIDTH_ES_SHIFT)| ecsdBusWidth)<< 8)
TRANS.cmd = MMCSD_MMC_CMD (6);
trans.arg = 0x03000000 |(MMCSD_ECSD_HS_TIMING_INDEX <<16U)|(((obj->emmcData->driveStruth)<< 4U)| hsTimingVal)<< 8U)

是否有更通用的方法/函数来修改字段值? 我要尝试与之交互的 eMMC 是 EVM 模块。

谢谢!

Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    是否有更通用的方法/函数来修改字段值? 我要尝试与之交互的 eMMC 是 EVM 版本。

    没有。 根据您的要求、您必须推导 CMD6参数值并使用 MMCSD_transfer 函数来启动事务。

    此致、

    Prashant