This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:处理器论坛

Guru**** 2393125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497100/j722sxh01evm-processors-forum

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

回复: software-dl.ti.com/.../index.html

从 SDK 引导循环中使用预构建映像构建 SDCard、以及开箱即用的原始 SDCard 映像。

在"sudo ./create-sdcard.sh"中、如果我选择"tisdk-edgeai-image-j722s-evm.rootfs.tar.xz"、则周围的 j722s EVM 板引导环路会打印"Welcome to Arago 2023.10!"

选择其他 rootfs "tisdk-tiny-image-j722s-evm.rootfs.tar.xz"会成功引导。

跳线开关的设置与 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j722s/10_01_00_04/exports/docs/linux/How_to_Guides/Hardware_Setup_ CCS/J722S_EVM_EVM.html 相同 Hardware_Setup

如果我从以前版本的 SDK 下载页面提供的版本中填充了 SDcard 的 boot/和 root/分区、则仍然具有相同的行为:

* 09.02.00.05 boot-adas-j722s-evm.tar.gz
* 09.02.00.05 tisdk-adas-image-j722s-evm.tar.xz
* 10.00.00.08 boot-adas-j722s-evm.tar.gz
* 10.00.00.08 tisdk-adas-image-j721e-evm.tar.xz
* 10.01.00.04 boot-adas-j722s-evm.tar.gz
* 10.01.00.04 tisdk-adas-image-j722s-evm.tar.xz

是否有任何关于此评估板故障的提示?

e2e.ti.com/.../ttyUSB2_2D00_log.txte2e.ti.com/.../ttyUSB0_2D00_log.txte2e.ti.com/.../create_2D00_sdcard.sh_2D00_log.txt   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否确认在内核或 U-Boot 中的默认 SD 卡上没有进行任何其他更改、并且使用上述脚本创建的默认 SD 卡会出现该行为?  

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keerthy、

    是的。没有什么比./ create-sdcard.sh 更重要的了

    对于 boot-adas-j722s-evm.tar.gz、 tisdk-adas-image-j722s-evm.tar.xz 除了 tar 命令来提取内容外没有其他内容。

    根据不同的外观、到目前为止测试了两个不同的 USB 电源适配器、但行为未变。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天早上尝试的第一件事是尝试另一个 USB 电源适配器--这一个确实可以在 HDMI 输出上显示"Edge AI Gallery 10.1"屏幕。

    谢谢...但道歉的噪音,因为它已经证明:(