This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:VDDSHV5和 MMC1

Guru**** 2393165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496941/am6442-vddshv5-and-mmc1

器件型号:AM6442

工具与软件:

大家好、团队成员:

在随附文档中、EVM 的该设计文件显示 SoC 电源(P9)的 L14/L15引脚(VDDSHV5)连接到 VDDSHV_SD_IO。 但是、由于 VDDSHV_SD_IO 未连接到任何电源、VDDSHV5似乎未连接到任何电源。

Howeer、对于 MMC1 (SD)、看起来 VDDSHV5必须连接到1.8V 或3.3V、因为 MMC1电源是 VDDSHV5。

  1. 您是否了解不需要连接 VDDSHV5的原因正确?
  2. IF1正确、那么是否预计不使用 MMC1接口?

此致、

Mari Tsunoda.