主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
团队成员、您好!
我想为 AR0823传感器调优 LDC、因为我遵循了
[常见问题解答] TDA4VM:如何在 TDA4上创建 LDC 网格 LUT 以进行鱼眼失真校正? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
并创建了 mesh.txt 文件
但在用于 RGBIR 的 DCC 工具中、我们没有用于 RGBIR 的颜色模式选项、或者我们是否需要从以下列表中选择?
问题1。 如何使用适用于 RGBIR 传感器的 DCC 工具创建 LDC 校正的 XML 和 LUT 文件?
问题2: 对于 RGBIR、图像类型将是什么:
PCID 从输入 RGBIR 图像同时生成 Bayer 和 IR 数据。 FED 通道数据
其余的 VISS 流水线和 IR 通道输出使用其中一个 LSE 通道直接写入存储器
请进一步指导。
谢谢!
Vaishnavi