This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:使用 DCC 工具的用于 AR0823 RGBIR 传感器的 LDC 调优

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496897/tda4vm-q1-ldc-tunning-using-dcc-tool-for-ar0823-rgbir-sensor

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

团队成员、您好!

我想为 AR0823传感器调优 LDC、因为我遵循了  

[常见问题解答] TDA4VM:如何在 TDA4上创建 LDC 网格 LUT 以进行鱼眼失真校正? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

并创建了 mesh.txt 文件  

但在用于 RGBIR 的 DCC 工具中、我们没有用于 RGBIR 的颜色模式选项、或者我们是否需要从以下列表中选择?

问题1。 如何使用适用于 RGBIR 传感器的 DCC 工具创建 LDC 校正的 XML 和 LUT 文件?

问题2: 对于 RGBIR、图像类型将是什么:

PCID 从输入 RGBIR 图像同时生成 Bayer 和 IR 数据。 FED 通道数据

其余的 VISS 流水线和 IR 通道输出使用其中一个 LSE 通道直接写入存储器

请进一步指导。

谢谢!

Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    [报价用户 id="594645" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496897/tda4vm-q1-ldc-tunning-using-dcc-tool-for-ar0823-rgbir-sensor "]我想调优用于 AR0823传感器的 LDC [/报价][报价用户 id="594645" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496897/tda4vm-q1-ldc-tunning-using-dcc-tool-for-ar0823-rgbir-sensor "]但是在用于 RGBIR 的 DCC 工具中、我们没有用于 RGBIR 的颜色模式选项、或者我们是否需要从以下列表中进行选择?

    LDC 输入是 YUV、因此原始模式并不重要。
    如果您只关心 LDC、则可以选择任何原始图形。

    Unknown 说:
    q1. 如何使用用于 RGBIR 传感器的 DCC 工具创建 LDC 校正的 XML 和 LUT 文件?[/QUOT]

    LDC 的响应与任何 RGGB 传感器的响应一致。

    [quote userid="594645" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496897/tda4vm-q1-ldc-tunning-using-dcc-tool-for-ar0823-rgbir-sensor 对于 RGBIR、图像类型将是什么:

    对 LDC 进行调优无关紧要。

    Unknown 说:
    PCID 同时产生 Bayer 和 IR 数据。

    您能否确认到 TDA4的 AR0823输出是否为 RGBIR 4x4模式?

    TDA4VM ISP (VPAC 版本1)不支持4x4输入格式、并且 VPAC v1中没有 PCID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认到 TDA4的 AR0823输出是否为 RGBIR 4x4模式? ->是的、现在我们使用的是使用4x4模式的 TDA4VEN (VPAC3L)板。

    那么、对于 TDA4VEN (VPAC3L)板、LDC 校正过程是否与上述过程相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    [报价用户 id="594645" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496897/tda4vm-q1-ldc-tunning-using-dcc-tool-for-ar0823-rgbir-sensor/5751628 #5751628"]因此、对于 TDA4VEN (VPAC3L)板、LDC 校正过程是否与上述流程相同?

    是的、所有 TDA4器件的 LDC 调优过程都是相同的。