工具与软件:
嗨、团队:
我尝试在远程内核上创建多个端点、并尝试从 Linux 进行通信。 我已在 R5F1_0内核上创建了端点14、15、16、17、18、20。 从 Linux 内核,我能够建立与只有14和15的连接。 远程更新。 尝试从 Linux 内核初始化第16个端点时、显示 无法打开 ptdev /dev/rpmsg3
无法创建端点设备。
同样、14、17个端点可以初始化、其他端点不能访问。
一次只能访问2个端点
如何解决该问题。 就数字而言、从 Linux 内核到远程内核的访问端点是否存在任何限制
请帮助我尽快解决此问题。
谢谢你
Mamatha B M.
有时我得到和输出端点14、15、16能够访问和其他抛出错误。 它非常随机、我无法同时访问所有端点。