主题中讨论的其他器件: TMDS64EVM
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户正在设计 DDR4模式、并且对 本文档有几个问题。
- 在第19页的表2-6中、可知1ps = 5mil。 表2-6和2-7中的要求是否考虑了 DDR4内部迹线长度?
例如、在表2-7上、 DRS31 (BYTE0长度)是 MAX500ps (≒2500mil=63.5mm)、可以将这视为从 AM6442 BGA 引脚到 DDR4 BGA 引脚可能的最长长度吗?
- 您能否提供 TMDS64EVM (包括 DDR 以外的信号)的布线长度列表
此致、
Mari Tsunoda.