工具与软件:
尊敬的专家:
我尝试将8MP RGBIR 传感器(AR0823) 与 TDA4VEN 板集成、而 我们使用的是 Linux SDK 版本10_00_00_05。
我已经为 AR0823创建了传感器驱动程序、并 使用以下链接为 AR0823生成了默认的 DCC 文件
因此、对于某些块的 ISP 调优、我们需要原始图像(.aw 图像)作为 DCC 工具中的输入。 按照 TRM
"PCID 从输入 RGBIR 图像同时产生 Bayer 和 IR 数据。 FED 通道数据
其余 VISS 管道线路和 IR 通道输出使用其中一个 LSE 通道直接写入存储器"

q1)是否可以从 PCID 块保存转换后的 Bayer 原始图像(.raw)?
Q2)对于某些模块(AWB、CCM、NF、EE)的 ISP 调优、我们需要原始图像(.RAW image)作为 DCC 工具中的输入。
那么、我应该使用哪个.raw 映像进行这些块调优? 是 RGBIR 原始图像还是转换后的 Bayer 原始图像?
谢谢!
Ajay Jose