This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:使用 DCC 工具进行 RGBIR 传感器调优

Guru**** 2393335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496886/tda4ven-q1-rgbir-sensor-tuning-using-dcc-tool

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我尝试将8MP RGBIR 传感器(AR0823) 与 TDA4VEN 板集成、而 我们使用的是 Linux SDK 版本10_00_00_05。

我已经为 AR0823创建了传感器驱动程序、并 使用以下链接为 AR0823生成了默认的 DCC 文件  

e2e.ti.com/.../5434966

因此、对于某些块的 ISP 调优、我们需要原始图像(.aw 图像)作为 DCC 工具中的输入。 按照 TRM  

"PCID 从输入 RGBIR 图像同时产生 Bayer 和 IR 数据。 FED 通道数据

其余 VISS 管道线路和 IR 通道输出使用其中一个 LSE 通道直接写入存储器"

q1)是否可以从 PCID 块保存转换后的 Bayer 原始图像(.raw)?

Q2)对于某些模块(AWB、CCM、NF、EE)的 ISP 调优、我们需要原始图像(.RAW image)作为 DCC 工具中的输入。

   那么、我应该使用哪个.raw 映像进行这些块调优? 是 RGBIR 原始图像还是转换后的 Bayer 原始图像?

谢谢!

Ajay Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    [报价 userid="613150" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496886/tda4ven-q1-rgbir-sensor-tuning-using-dcc-tool "]

    q1)是否可以从 PCID 块保存转换后的 Bayer 原始图像(.raw)?

    [报价]

    这由 PCID 插件中的调优工具提供支持。
    您可以查看插件指南和插件输出文件夹。

    Unknown 说:
    那么我应该使用哪一个.RAW 映像来调谐这些模块? 是 RGBIR 原始图像还是转换后的 Bayer 原始图像?

    这些插件需要 Bayer (RGGB)输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、下面的应用手册包含一些有关 RGBIR 传感器调优的部分。

    www.ti.com/.../sprad86