请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6422 工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
通过使用以下 BitBake 命令、我已在 Yocto 的 TI SDK 中重新配置和重建 Linux 内核。 我想知道重新配置的 Linux 内核.config 文件位于何处。
bitbake -c menuconfig 虚拟/内核
bitbake -c 编译虚拟/内核
仅供参考、我将使用 Yocto 的 TI SDK 版本 SDK-kirkstone-09.02.01.10。
此致、Kalyan