This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:其中、重新配置的 Linux 内核.config 文件位于 Yocto's TI SDK 内

Guru**** 2393605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493669/am6422-where-the-reconfigured-linux-kernel-config-file-is-located-in-yocto-s-ti-sdk

器件型号:AM6422

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

通过使用以下 BitBake 命令、我已在 Yocto 的 TI SDK 中重新配置和重建 Linux 内核。 我想知道重新配置的 Linux 内核.config 文件位于何处。

bitbake -c menuconfig 虚拟/内核
bitbake -c 编译虚拟/内核

仅供参考、我将使用 Yocto 的 TI SDK 版本 SDK-kirkstone-09.02.01.10。

此致、Kalyan