This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer Studio

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495203/codecomposer-code-composer-studio

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我一直在尝试安装 Code Composer Studio 11.0.0.00012、但安装时仍显示以下错误。 有人可以帮助您解决这个问题吗? 我一直在尝试着解决这个问题

已经安装了3天、但我一直收到此错误。 请提供帮助。

CCS_ERROR:无法安装可执行文件。 C:/用户..........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否可以检查 c:\ti\ccs1100\ccs\install_logs\20250331115743\文件夹并查看其中是否有任何日志? 如果是、您是否可以将它们附加给我们进行分析?

    谢谢!

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_11.0.0.00012.loge2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_12.8.1.00005.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试安装 CCS_INSTALL 11.0.0.00012和 CCS_INSTALL_12.8.1.00005、但出现相同的错误。 我附加了两个版本的安装文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢提供日志。  

    这两个安装都由于相同的原因而失败。 在安装继续的同时、CCS 安装会运行许多其他组件安装程序。 其中一个组件安装程序负责安装用于各种调试探针的 Windows 内核驱动程序。 当这些安装程序运行时、它们会将文件解压到本地文件系统中。 解压完所有文件后、安装程序将运行相应的驱动程序安装命令。

    出于某种原因、当此组件安装程序在您的 PC 上运行时、无法提取关键文件。 当解压缩失败时、整个安装就会失败、正如您观察到的那样。  具体文件是"WdfCoInstaller01009.dll"。 这是 Microsoft 提供的文件、是 Windows 驱动程序安装框架的一部分。

    文件解压失败的一些原因包括:安装程序损坏(不太可能、因为您有两种不同的情况存在相同的问题)、文件系统中已经存在并正在使用(在您的情况下似乎也不太可能)、或 PC 上运行的安全相关软件阻止此文件(这是我的最佳猜测)、或...我不想做的其他事情。

    您是否知道您的 PC 正在运行哪些反恶意软件? 是否有在安装程序运行时临时禁用的选项、或者是否有将任何受影响的文件添加到"允许列表"的选项?

    我已经附上了失败的特定组件安装程序、以便我们可以自行运行它进行测试。  您是否可以运行此文件并指定一个临时安装位置(如 c:/temp/drivers)以查看是否出现同样的问题?  我假设这也会失败。  如果失败、则会指向 PC 上运行的反恶意软件软件作为原因。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_emupack_5F00_setup_5F00_20.0.0.3178_5F00_win_5F00_64.zip