工具与软件:
我一直在尝试安装 Code Composer Studio 11.0.0.00012、但安装时仍显示以下错误。 有人可以帮助您解决这个问题吗? 我一直在尝试着解决这个问题
已经安装了3天、但我一直收到此错误。 请提供帮助。
CCS_ERROR:无法安装可执行文件。 C:/用户..........

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我一直在尝试安装 Code Composer Studio 11.0.0.00012、但安装时仍显示以下错误。 有人可以帮助您解决这个问题吗? 我一直在尝试着解决这个问题
已经安装了3天、但我一直收到此错误。 请提供帮助。
CCS_ERROR:无法安装可执行文件。 C:/用户..........

e2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_11.0.0.00012.loge2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_12.8.1.00005.log
尊敬的 John:
感谢提供日志。
这两个安装都由于相同的原因而失败。 在安装继续的同时、CCS 安装会运行许多其他组件安装程序。 其中一个组件安装程序负责安装用于各种调试探针的 Windows 内核驱动程序。 当这些安装程序运行时、它们会将文件解压到本地文件系统中。 解压完所有文件后、安装程序将运行相应的驱动程序安装命令。
出于某种原因、当此组件安装程序在您的 PC 上运行时、无法提取关键文件。 当解压缩失败时、整个安装就会失败、正如您观察到的那样。 具体文件是"WdfCoInstaller01009.dll"。 这是 Microsoft 提供的文件、是 Windows 驱动程序安装框架的一部分。
文件解压失败的一些原因包括:安装程序损坏(不太可能、因为您有两种不同的情况存在相同的问题)、文件系统中已经存在并正在使用(在您的情况下似乎也不太可能)、或 PC 上运行的安全相关软件阻止此文件(这是我的最佳猜测)、或...我不想做的其他事情。
您是否知道您的 PC 正在运行哪些反恶意软件? 是否有在安装程序运行时临时禁用的选项、或者是否有将任何受影响的文件添加到"允许列表"的选项?
我已经附上了失败的特定组件安装程序、以便我们可以自行运行它进行测试。 您是否可以运行此文件并指定一个临时安装位置(如 c:/temp/drivers)以查看是否出现同样的问题? 我假设这也会失败。 如果失败、则会指向 PC 上运行的反恶意软件软件作为原因。
e2e.ti.com/.../ti_5F00_emupack_5F00_setup_5F00_20.0.0.3178_5F00_win_5F00_64.zip