工具与软件:
我有一位客户正在寻找具有以下要求的处理器。 您能帮助我了解 AM67是否可以满足他们的需求吗? 是否有更好的选择?
要求:
>= 120MHz ARM
FPU
>= 512KB 闪存
>= 128KB RAM
片上 USB 2.0 PHY HS
2或更多 SPI I/f
2个或更多 I2C
1.8V GPIO
关键要求:
-片上 USB 2.0 PHY HS
- MIPI DPHY 变送器2通道2.5Gbps
-数据流压缩 DSC (2:1比率)
-尽可能集成
他们正在为其 ASIC 设计测试板。 他们知道其 ASIC 以2.5Gbps 的速率获取 MIPI CSI 输入、并且正在寻找一种能够测试此数据速率的解决方案、方法是创建一个可在系统的实际工作条件下对其进行测试的某种输出。 我最初想到的是支持2.5Gbps MIPI DSI 的处理器、客户确认可以。
根据下面的数据表信息、AM67似乎支持这一点:
• MIPIDSI:具有4通道 MIPI
D-PHY、支持高达3840 x 1080 (60fps)(300MHz - MHz 像素时钟)
•一个具有4通道 D-PHY 的 CSI2.0发送器(与 MIPI DSI 共享)–CSI-TX 支持每通道速率高达2.5Gbps 的1、2或4数据通道模式
根据我的理解、这意味着 MIPI DSI 具有 MIPI D-PHY 支持、能够以2.5Gbps 的速率将显示数据馈入其 ASIC。 您能否确认这是正确的?
然而、出于测试目的、他们实际上不是获取摄像头输入、而是希望使用软件生成一个输入或创建可以控制的图像。 是否有办法在不馈送摄像头数据的情况下利用显示屏?
他们希望该处理器使用可通过流式传输控制的图像内容或测试图形来测试 ASIC 的功能、或仅将可馈送到显示 ASIC 的静态图像进行测试。
AM67能否满足该需求? 是否有更好的器件可以满足此需求? 寻找满足客户数据速率要求的最佳解决方案。
如果 AM67是满足其需求的最佳器件、您会建议采用何种 EVM 进行评估、以及第三方是否有可用于此器件的 SoM?