This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:具有 MIPI D-PHY 2.5Gbps 支持的 MIPI DSI、正确的器件选择

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482494/am67-mipi-dsi-with-mipi-d-phy-2-5-gbps-support-correct-part-selection

器件型号:AM67

工具与软件:

我有一位客户正在寻找具有以下要求的处理器。 您能帮助我了解 AM67是否可以满足他们的需求吗? 是否有更好的选择?

要求:

>= 120MHz ARM
FPU
>= 512KB 闪存
>= 128KB RAM
片上 USB 2.0 PHY HS
2或更多 SPI I/f
2个或更多 I2C
1.8V GPIO

关键要求:

-片上 USB 2.0 PHY HS

- MIPI DPHY 变送器2通道2.5Gbps

-数据流压缩 DSC (2:1比率)

-尽可能集成

他们正在为其 ASIC 设计测试板。 他们知道其 ASIC 以2.5Gbps 的速率获取 MIPI CSI 输入、并且正在寻找一种能够测试此数据速率的解决方案、方法是创建一个可在系统的实际工作条件下对其进行测试的某种输出。 我最初想到的是支持2.5Gbps MIPI DSI 的处理器、客户确认可以。

 根据下面的数据表信息、AM67似乎支持这一点:

• MIPIRegisteredDSI:具有4通道 MIPIRegisteredD-PHY、支持高达3840 x 1080 (60fps)(300MHz - MHz 像素时钟)

•一个具有4通道 D-PHY 的 CSI2.0发送器(与 MIPI DSI 共享)–CSI-TX 支持每通道速率高达2.5Gbps 的1、2或4数据通道模式

根据我的理解、这意味着 MIPI DSI 具有 MIPI D-PHY 支持、能够以2.5Gbps 的速率将显示数据馈入其 ASIC。 您能否确认这是正确的?

然而、出于测试目的、他们实际上不是获取摄像头输入、而是希望使用软件生成一个输入或创建可以控制的图像。   是否有办法在不馈送摄像头数据的情况下利用显示屏?

他们希望该处理器使用可通过流式传输控制的图像内容或测试图形来测试 ASIC 的功能、或仅将可馈送到显示 ASIC 的静态图像进行测试。

AM67能否满足该需求? 是否有更好的器件可以满足此需求? 寻找满足客户数据速率要求的最佳解决方案。

如果 AM67是满足其需求的最佳器件、您会建议采用何种 EVM 进行评估、以及第三方是否有可用于此器件的 SoM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!  

    我详细了解了数据表、我甚至在我的问题中直接从数据表中抽取了行项目。 我知道此部件具有以该数据速率进行的 CSI 传输。 我想确认一下

    1.在我们的产品系列中、这款最低端器件是否符合此数据速率? 也就是说、这是最好的部分吗? (根据我的研究、是的。 但我不是专家、想要与专家进行交叉核实)。  

    2.是否有办法通过使用软件生成图像来利用 CSI/DSI 传输而无需任何摄像头输入?  

    -他们想要用软件生成显示输出或创建他们可以控制的图像。 因为他们希望该处理器使用可通过流式传输、测试图形控制的图像内容来测试 ASIC 的功能、或仅测试可馈送到显示 ASIC 的静态图像。

    3.此设备是否支持 2:1比率的数据流压缩?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI 用于输出、因此我们可以在 SW 中生成一些图像来发送虚拟帧以进行测试。 但对于 CSI、不可能实现、我们需要连接摄像头/解串器以捕获图像。  

    即使在 TDA4AEN 器件上也支持编解码器、压缩率取决于各个特定于编解码器的参数。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh  

    DSI 输出是否可以满足2.5Gbps 数据速率? 我不熟悉该公式、数据表上对此不清楚。  

    此器件是否支持 2:1比率的数据流压缩?

    此致!

    贝利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bailey、

    在当前 SDK 中的 DSI 中不支持数据流压缩。  

    此致、

    Brijesh