工具与软件:
我对 AM62的引导模式有疑问。
根据 TRM、有一个关于开发引导模式的说明。

不过、在另一个 E2E 中、我们指出无论 GP 或 HS-E2E FS 产品如何、都无法使用开发模式。
我怎么能理解这一点?
・这是否是 TRM 的错误陈述?
・将来是否可以使用开发引导模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我对 AM62的引导模式有疑问。
根据 TRM、有一个关于开发引导模式的说明。

不过、在另一个 E2E 中、我们指出无论 GP 或 HS-E2E FS 产品如何、都无法使用开发模式。
我怎么能理解这一点?
・这是否是 TRM 的错误陈述?
・将来是否可以使用开发引导模式?
尊敬的 Masaki-San:
xiaoshan feng 说:这是 TRM 的错误陈述吗?
TRM 中没有错误、SoC 支持无引导/开发引导模式、只是 MCU+SDK 中不支持相同模式、因此您无法在 AM62x 器件的开发引导模式下初始化 SoC。 AM64x 支持此操作: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/10_01_00_32/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html#autotoc_md31
[quote userid="59857" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495848/am623-am62-dev-boot-mode 未来是否可以使用 Dev-boot 模式?Am62x 未来没有支持开发引导模式的计划、您可以将 SBL NULL 用于任何初始化目的。
此致、
开会。
你好、大阪山、
此外、让我再检查一下、您的意思是 AM62不能使用无引导/开发引导模式、因为无法执行 GEL 脚本?
SoC 支持此引导模式、因此 TRM 提到了同样的情况。
AM62x MCU+SDK 中没有此引导模式的软件支持或在此引导模式下使用 GEL 脚本进行初始化。
此致、
开会。