This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM62开发引导模式

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495848/am623-am62-dev-boot-mode

器件型号:AM623

工具与软件:

我对 AM62的引导模式有疑问。
根据 TRM、有一个关于开发引导模式的说明。


不过、在另一个 E2E 中、我们指出无论 GP 或 HS-E2E FS 产品如何、都无法使用开发模式。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1398156/am625-unlock-hs-fs-device-to-use-with-ccs/5425576?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AM62%252520SBL%252520Initialization%252520HS-FS #5425576

我怎么能理解这一点?
・这是否是 TRM 的错误陈述?
・将来是否可以使用开发引导模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki-San:

    xiaoshan feng 说:
    这是 TRM 的错误陈述吗?

    TRM 中没有错误、SoC 支持无引导/开发引导模式、只是 MCU+SDK 中不支持相同模式、因此您无法在 AM62x 器件的开发引导模式下初始化 SoC。 AM64x 支持此操作: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/10_01_00_32/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html#autotoc_md31

    [quote userid="59857" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495848/am623-am62-dev-boot-mode 未来是否可以使用 Dev-boot 模式?

    Am62x 未来没有支持开发引导模式的计划、您可以将 SBL NULL 用于任何初始化目的。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    正考虑使用 AM62。 (无法更改为 AM64)

    我认为 MCU+SDK 不支持 AM62。
    尽管如此、这是否意味着 TRM 中提到了无引导/开发引导模式?

    此外、让我再次检查、您的意思是 No Boot/Dev 引导模式不能与 AM62一起使用、因为它无法执行 GEL 脚本?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大阪山、

    此外、让我再检查一下、您的意思是 AM62不能使用无引导/开发引导模式、因为无法执行 GEL 脚本?

    SoC 支持此引导模式、因此 TRM 提到了同样的情况。

    AM62x MCU+SDK 中没有此引导模式的软件支持或在此引导模式下使用 GEL 脚本进行初始化。

    此致、

    开会。