This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:关于 PCIe 枚举的查询(主机 PC:RC - 6678自定义 B/D:EP)

Guru**** 2393115 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495900/tms320c6678-inquiry-about-pcie-enumeration-host-pc-rc---6678-custom-b-d-ep

器件型号:TMS320C6678

工具与软件:

你(们)好  

我使用 TMS320C6678制作了定制的 B/D、要将主机 PC 用作 RC、将6678板用作 EP。

在主机 PC 上安装 Linux 后、在检查"lspci"时未找到6678。

6678定制电路板的设置如下所示。

- BOOTMODE[2:0]: 100=>引导设备: PCIe.
- BOOTMODE[9:3]:0000010 => PCI Device Configuration (PCI 设备配置)字段
- BOOTMODE[12:10]: 011 =>输入时钟: 100MHz
- PCIEMODE[1:0]: 00 => PCIe 在端点模式
- PCIESSEN : 1 => PCIe 子系统已启用

- NOR 闪存为空。

1.可以将主机 PC 的复位连接到6678的 RESETFULL#吗?

当我使用复位序列(1)和2)进行测试时、在两种情况下都无法识别6678器件。

2.我必须使用 IBL 吗?

此致