工具/软件:
您好:
我们有一个基于 AM335x EVM 的定制电路板。 我们将评估作为 AM335x 2024年12月 SDK 一部分发布的最新 u-boot (20024.04)。 我们注意到、在 u-boot 提示符下发出"tftp zImage"等命令后、最终出现数据中止。 例如、如下所示。 这通过 ping、tftp 等方式发生
using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC de:ad:be:ef:00:01 HOST MAC de:ad:be:ef:00:00 RNDIS ready musb-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! Using usb_ether device TFTP from server 192.168.1.40; our IP address is 192.168.1.90 Filename 'u-boot-nand.img'. Load address: 0x80008000 Loading: ################################################## 505.9 KiB 97.7 KiB/s done Bytes transferred = 518000 (7e770 hex) Returning 518000 in interrupts:data abort pc : [<9ff9c542>] lr : [<9ff976dd>] reloc pc : [<80811542>] lr : [<8080c6dd>] sp : 9df3c828 ip : 00000020 fp : 00000002 r10: 9df3c890 r9 : 9df4aeb0 r8 : 00000200 r7 : 00000003 r6 : 00000018 r5 : 9ffde6f4 r4 : 0000000d r3 : 00000018 r2 : 9ffde700 r1 : 00000001 r0 : 9df96ba8 Flags: Nzcv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 (T) Code: 68c2 6881 f023 0303 (60ca) 4403 Resetting CPU ..