This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:在 U-boot 中通过 USB 以太网访问网络后数据中止

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465426/processor-sdk-am335x-data-abort-after-access-to-network-via-usb-ethernet-in-u-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:

您好:

我们有一个基于 AM335x EVM 的定制电路板。 我们将评估作为 AM335x 2024年12月 SDK 一部分发布的最新 u-boot (20024.04)。 我们注意到、在 u-boot 提示符下发出"tftp zImage"等命令后、最终出现数据中止。 例如、如下所示。 这通过 ping、tftp 等方式发生

using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
MAC de:ad:be:ef:00:01
HOST MAC de:ad:be:ef:00:00
RNDIS ready
musb-hdrc: peripheral reset irq lost!
high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS
USB RNDIS network up!
Using usb_ether device
TFTP from server 192.168.1.40; our IP address is 192.168.1.90
Filename 'u-boot-nand.img'.
Load address: 0x80008000
Loading: ################################################## 505.9 KiB
97.7 KiB/s
done
Bytes transferred = 518000 (7e770 hex)
Returning 518000
in interrupts:data abort
pc : [<9ff9c542>] lr : [<9ff976dd>]
reloc pc : [<80811542>] lr : [<8080c6dd>]
sp : 9df3c828 ip : 00000020 fp : 00000002
r10: 9df3c890 r9 : 9df4aeb0 r8 : 00000200
r7 : 00000003 r6 : 00000018 r5 : 9ffde6f4 r4 : 0000000d
r3 : 00000018 r2 : 9ffde700 r1 : 00000001 r0 : 9df96ba8
Flags: Nzcv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 (T)
Code: 68c2 6881 f023 0303 (60ca) 4403
Resetting CPU ..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的第16行是一个自定义调试消息、以及第17行的"in interrupts:"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    Unknown 说:
    我们正在评估作为 AM335x 2024年12月 SDK 一部分发布的最新 u-boot (20024.04)。 [/报价]

    您指的是 U-Boot 2023年 .04在12月发布的 AM335x SDK9.3中提供?

    您能否在 AM335x EVM 上重现问题?

    请附加完整的控制台日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上面的第16行是自定义调试消息、第17
    行的"in interrupts:"

    另外、请附加添加此调试消息的补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    比您深入研究一下这个问题。 是的、我们正在评估 SDK 9.3版本。 遗憾的是、我们没有 EVM 可供测试。 我们确实有一个黑色的 Beagle 骨头。 这样可以吗?

    连接到完整控制台日志下方。

    ->打开电路板电源、按 SPACE 进入 u-boot 提示符。

    ->然后发出命令 ping 192.168.1.40。

    ->成功通过 ping 获得响应后、主板就会重新启动。

    ->我也注意到 tftp 命令也有同样的行为。 此外、在 tftp 期间、转储中报告的寄存器值不受 tftp 下载的文件大小的影响。 我假设误差之后是这样。

    CCCCCCCCg ...
    U-Boot SPL 2023.04-00006-g60ccd66a011-dirty (Jan 22 2025 - 15:43:23 +0100)
    Trying to boot from SPI
    
    
    U-Boot 2023.04-00006-g60ccd66a011-dirty (Jan 22 2025 - 15:43:23 +0100)
    
    CPU  : AM335X-GP rev 2.1
    Model: Schlumberger
    DRAM:  512 MiB
    Core:  152 devices, 11 uclasses, devicetree: separate
    NAND:  8192 MiB
    Loading Environment from SPIFlash... SF: Detected sxxxxx with page size 256 Bytes, erase size 256 KiB, total 64 MiB
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    
    <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
    Net:   eth2: usb_ether
    Press SPACE to abort autoboot in 2 seconds
    => ping 192.168.1.40
    using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
    MAC de:ad:be:ef:00:01
    HOST MAC de:ad:be:ef:00:00
    RNDIS ready
    musb-hdrc: peripheral reset irq lost!
    high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS
    USB RNDIS network up!
    Using usb_ether device
    host 192.168.1.40 is alive
    data abort
    pc : [<9ff995ee>]          lr : [<9ff94d8f>]
    reloc pc : [<808115ee>]    lr : [<8080cd8f>]
    sp : 9df39a40  ip : 00000020     fp : 9df93e70
    r10: 0000000a  r9 : 9df47e90     r8 : 0000000a
    r7 : 00000002  r6 : 00000018     r5 : 9ffde628  r4 : 9df39acc
    r3 : 00000018  r2 : 9ffde640     r1 : 00000001  r0 : 9df93ba8
    Flags: Nzcv  IRQs off  FIQs on  Mode SVC_32 (T)
    Code: 68c2 6881 f023 0303 (60ca) 4403
    Resetting CPU ...
    
    CCCetting ...
    U-Boot SPL 2023.04-00006-g60ccd66a011-dirty (Jan 22 2025 - 15:43:23 +0100)
    Trying to boot from SPI
    
    
    U-Boot 2023.04-00006-g60ccd66a011-dirty (Jan 22 2025 - 15:43:23 +0100)
    
    CPU  : AM335X-GP rev 2.1
    Model: Schlumberger
    DRAM:  512 MiB
    Core:  152 devices, 11 uclasses, devicetree: separate
    NAND:  8192 MiB
    Loading Environment from SPIFlash... SF: Detected sxxxxx with page size 256 Bytes, erase size 256 KiB, total 64 MiB
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    
    <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
    Net:   eth2: usb_ether
    Press SPACE to abort autoboot in 2 seconds
    =>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在主机上使用了命令"arm-none-linux-gnueabihf-objdump -D -S u-boot > debugfo.txt"来检查哪行代码导致了此问题。 它对应于文件 dlmalloc.c 中的突出显示行

    if (victim != q)
    {
      victim_size = chunksize(victim);
      
      // The below line causes the data abort
      unlink(victim, bck, fwd);
      
      set_inuse_bit_at_offset(victim, victim_size);
      check_malloced_chunk(victim, nb);
      VALGRIND_MALLOCLIKE_BLOCK(chunk2mem(victim), bytes, SIZE_SZ, false);
      return chunk2mem(victim);
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    我们确实有一个 beagle bone black。 这样可以吗?

    是的、如果可以在 BeagleBone Black 上重现问题、我也可以在 BeagleBone Black 板上进行调试。

    您是否重新编译了 U-Boot? 我看到您的网络接口只有 USB_ether、无以太网@4a100000。 请展示您在编译 U-Boot 中所执行的确切步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    我将尝试在 BeagleBone 上复制它。 请给我几天时间。

    至于没有以太网、是的、我们在 U-boot 期间不需要以太网、因此我们尚未启用以太网。 这与我们的 U-Boot 2020配置相同。

    具体步骤如下:

    1. 下载 TI U-Boot 存储库并指向 PSDK 发行说明中所述的标签。
    2. 为 EVM 编译它以确保设置正常。
    3. 复制我们的电路板相关文件(.c 和.h、.dts 和 defconfig)
    4. 使用旧代码中的.config、将其复制到此存储库的根文件夹并执行 make oldconfig
    5. 根据需要更新配置。
    6. 更新.h 文件、将 CONFIG 转换为 CFG
    7. 更新.dts 以从 dm-标志迁移到 bootph-all
    8. 使用日志记录进行编译、以确保正确解析 DTS、尤其是通过 SPL 解析。
    9. 重新开始、直至达到 u-boot 提示符。

    我将为电路板生成的 U-boot DTB 与为 EVM 生成的 U-boot DTB 进行了比较、没有发现专门针对 USB 的太大差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试在 BeagleBone 上复制它。 请给我几天时间。

    好的、期待测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    我看到 BeagleBone Black 有类似的行为。 具体步骤如下:

    1. 引导 BeagleBone 并进入 U-boot 提示符。 我不得不使用串行控制台来实现这一点。 BeagleBone 通过 USB 电缆供电。
    2. 初始安装的 U-boot 为2019版。
    3. 使用 tftp 复制我使用2024.04源编译的新 U-boot 映像。
      1. 创建 AM335x_evm_defconfig
      2. 使 device_tree=am335x-boneblack
    4. 使用 GO 命令从 RAM 运行下载的 U-boot 映像
    5. 将执行新的 U-boot、然后在提示符下暂停。
    6. 设置 serverip ipaddr
    7. 第一个 network 命令成功(无论是 ping 还是 tftp)
      1. 它尝试以太网、失败、然后使用 USB_ether 继续
    8. 重试时、会收到相同的数据中止错误。
    9. 下面是控制台日志:

    ***** Start with the already installed U-Boot *****
    
    U-Boot 2019.04-00002-gf15b99f0b6 (Oct 01 2019 - 09:28:05 -0500), Build: jenkins-github_Bootloader-Builder-131
    
    CPU  : AM335X-GP rev 2.1
    I2C:   ready
    DRAM:  512 MiB
    No match for driver 'omap_hsmmc'
    No match for driver 'omap_hsmmc'
    Some drivers were not found
    Reset Source: Global warm SW reset has occurred.
    Reset Source: Power-on reset has occurred.
    RTC 32KCLK Source: External.
    MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
    Loading Environment from EXT4... Card did not respond to voltage select!
    Board: BeagleBone Black
    <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
    BeagleBone Black:
    BeagleBone: cape eeprom: i2c_probe: 0x54:
    BeagleBone: cape eeprom: i2c_probe: 0x55:
    BeagleBone: cape eeprom: i2c_probe: 0x56:
    BeagleBone: cape eeprom: i2c_probe: 0x57:
    Net:   eth0: MII MODE
    cpsw, usb_ether
    Press SPACE to abort autoboot in 2 seconds
    
    ***** Copy new U-boot image to RAM *****
    
    => tftp 0x80800000 u-boot.bin
    cpsw Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
    MAC 64:cf:d9:f0:58:1b
    HOST MAC de:ad:be:af:00:00
    RNDIS ready
    musb-hdrc: peripheral reset irq lost!
    high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS
    USB RNDIS network up!
    Using usb_ether device
    TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.2
    Filename 'u-boot.bin'.
    Load address: 0x80800000
    Loading: ###############################################
             127 KiB/s
    done
    Bytes transferred = 685492 (a75b4 hex)
    
    ***** Boot via RAM the new U-Boot image *****
    
    => go 0x80800000
    ## Starting application at 0x80800000 ...
    
    
    U-Boot 2023.04-00006-g60ccd66a011-dirty (Jan 24 2025 - 10:29:02 +0100)
    
    CPU  : AM335X-GP rev 2.1
    Model: TI AM335x BeagleBone Black
    DRAM:  512 MiB
    Core:  160 devices, 18 uclasses, devicetree: separate
    WDT:   Started wdt@44e35000 with servicing every 1000ms (60s timeout)
    NAND:  0 MiB
    MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
    Loading Environment from FAT... ** Bad device specification mmc 0 **
    <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
    Net:   eth2: ethernet@4a100000, eth3: usb_ether
    Hit any key to stop autoboot:  0
    
    ***** Set some environment variables *****
    
    => setenv serverip 192.168.1.1
    => setenv ipaddr 192.168.1.2
    
    ***** The first network command passes. Below is the example with tftp, but ping also passes
    
    => tftp 0x80800000 u-boot.bin
    ethernet@4a100000 Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
    using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
    MAC de:ad:be:ef:00:01
    HOST MAC de:ad:be:ef:00:00
    RNDIS ready
    musb-hdrc: peripheral reset irq lost!
    high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS
    USB RNDIS network up!
    Using usb_ether device
    TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.2
    Filename 'u-boot.bin'.
    Load address: 0x80800000
    Loading: ##################################################  669.4 KiB
             127.9 KiB/s
    done
    Bytes transferred = 685492 (a75b4 hex)
    => printenv ipaddr
    ipaddr=192.168.1.2
    
    ***** The second network command will cause data abort. *****
    
    => ping 192.168.1.1
    data abort
    pc : [<9ff7e5fc>]          lr : [<9ffdb854>]
    reloc pc : [<8081c5fc>]    lr : [<80879854>]
    sp : 9df2c8f0  ip : 9ffdb83c     fp : 9ffeeb60
    r10: 9ffeeb64  r9 : 9df41ea0     r8 : 00000078
    r7 : 00000023  r6 : 00000001     r5 : 9ffdb73c  r4 : 00000118
    r3 : 9ffdb800  r2 : 9df494c8     r1 : 9ffdb744  r0 : 9df49428
    Flags: Nzcv  IRQs off  FIQs on  Mode SVC_32 (T)
    Code: 0601 68c3 6046 6886 (60f3) 609e 
    Resetting CPU ...
    
    resetting ...
    U-Boot SPL 2019.04-00002-gf15b99f0b6 (Oct 01 2019 - 09:28:05 -0500)
    Trying to boot from MMC2
    Loading Environment from EXT4... Card did not respond to voltage select!
    
    
    U-Boot 2019.04-00002-gf15b99f0b6 (Oct 01 2019 - 09:28:05 -0500), Build: jenkins-github_Bootloader-Builder-131
    
    CPU  : AM335X-GP rev 2.1
    I2C:   ready
    DRAM:  512 MiB
    No match for driver 'omap_hsmmc'
    No match for driver 'omap_hsmmc'
    Some drivers were not found
    Reset Source: Global warm SW reset has occurred.
    Reset Source: Power-on reset has occurred.
    RTC 32KCLK Source: External.
    MMC:   OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
    Loading Environment from EXT4... Card did not respond to voltage select!
    Board: BeagleBone Black
    <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
    BeagleBone Black:
    BeagleBone: cape eeprom: i2c_probe: 0x54:
    BeagleBone: cape eeprom: i2c_probe: 0x55:
    BeagleBone: cape eeprom: i2c_probe: 0x56:
    BeagleBone: cape eeprom: i2c_probe: 0x57:
    Net:   eth0: MII MODE
    cpsw, usb_ether
    Press SPACE to abort autoboot in 2 seconds
    => 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    感谢您提供详细信息。

    您如何通过主机设置来管理 AM335x 生成的 USB 网络接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    没什么特别的 我有一台 Ubuntu 24.04计算机。 首次将电路板连接到主机(对于 BeagleBone、为 Uboot 2019)时、我从电路板 ping 192.168.1.1以启动网络。 在主机上显示接口后、我将其 IP 手动设置为192.168.1.1。

    它还运行了一个 tftp 服务器来托管主板所需的文件。

    在上面的日志中、我在运行序列期间没有更改主机上的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    我能够重现 BBB 上 SDK9.3 U-Boot 的问题。 我会将工作放在调试队列中、让您随时发布消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    感谢您对此进行研究。 请问我是否有一个解决问题的时间表? 这将有助于安排我们的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    我可以在下周开始研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    对此有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    很抱歉、我被拉至另一个调试任务、但尚未完成此问题的调试。 但以下 U-Boot 补丁可修复其中一个测试用例中的 usb_ether 问题。 请使用补丁进行测试、并告诉我这样是否能为您解决问题。

    diff --git a/drivers/usb/gadget/ether.c b/drivers/usb/gadget/ether.c
    index 85c971e4c43e..a74a7376639e 100644
    --- a/drivers/usb/gadget/ether.c
    +++ b/drivers/usb/gadget/ether.c
    @@ -2479,6 +2479,10 @@ static int usb_eth_recv(struct udevice *dev, int flags, uchar **packetp)
            struct eth_dev *ethdev = &priv->ethdev;
            int ret;
     
    +       if (!priv)
    +               return -EFAULT;
    +
            ret = _usb_eth_recv(priv);
            if (ret) {
                    pr_err("error packet receive\n");
    @@ -2504,6 +2508,10 @@ static int usb_eth_free_pkt(struct udevice *dev, uchar *packet,
            struct ether_priv *priv = dev_get_priv(dev);
            struct eth_dev *ethdev = &priv->ethdev;
     
    +       if (!priv)
    +               return -EFAULT;
    +
            packet_received = 0;
     
            return rx_submit(ethdev, ethdev->rx_req, 0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bin、

    很遗憾、这对我来说不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    我还有另一个用例已损坏。 可能与您使用的情形相同。 我将在下周继续进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请告诉我。

    此外、我们发现 OMAP NAND 驱动程序存在错误。 讨论这个问题的最佳方式是什么?

    此致

    Muktabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请针对 NAND 驱动器问题创建新的 E2E 主题、我们的 NAND 专家将为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    很抱歉耽误了时间、但我被分散在几个更高优先级的任务上、没有足够的时间在调试此 USB 以太网问题方面取得进展、但我只是想检查它在您这边的表现、您是否解决了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    感谢您发送编修。 很遗憾、不会 我们在这方面也没有取得很多进展。 我将在下周再次将焦点切换至本课程、因此、如果我找到了一些内容、我会告诉您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    感谢您的更新。 我将在下周后的一周内继续进行研究。 (我下周就会休假。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    希望您休息得很好。 请告诉我、如果您很快就能了解这一点。

    谢谢

    Muktabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    很抱歉耽误你的时间。 在我下班时、我一直在处理提出的几个升级问题。 希望我将有时间在几天内开始调试该 USB 问题。 我会让你保持发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Muktabh。

    很抱歉耽误你的时间。 请使用下面的 U-Boo 补丁进行测试、并告诉我这样是否解决了问题。

    diff --git a/net/eth-uclass.c b/net/eth-uclass.c
    index b01a910938e1..adf7c2bf9488 100644
    --- a/net/eth-uclass.c
    +++ b/net/eth-uclass.c
    @@ -354,6 +354,11 @@ void eth_halt(void)
                    return;
     
            eth_get_ops(current)->stop(current);
    +
    +       priv = dev_get_uclass_priv(current);
    +       if (!priv)
    +               return;
    +
            priv->state = ETH_STATE_PASSIVE;
            priv->running = false;
     }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    谢谢你。 这修复了我的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我很快会将此补丁发送到 U-Boot 上游。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muktabh:

    显然、该问题已在 U-Boot 上游中通过下面链接的补丁得到解决。 但是、它无法完全应用于 SDK9.3 U-Boot。 您可以继续使用我在2小时前发布的简单补丁。

    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/commit/?h=ti-u-boot-2024.04&id=718f1d414eb8ea49ddb90476df9926520164d9c5