This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SGMII 交流电容器放置

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497512/tda4vh-q1-sgmii-ac-capacitor-placement

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

TI 关于将交流耦合电容器放置在 TDA4VH-Q1的 SGMII Rx 和 Tx 线路上的建议是什么?

与其他一些器件类似、建议将交流电容器放置在 Tx 附近。

DS90UB983-Q1:交流电容器应非常靠近变送器引脚的原因-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

DP83TC811S-Q1:SGMII 交流电容器放置-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

但是在 EVM 设计(PROC141E5)中、Tx 线路上的电容器(例如 R653和 C647)靠近电路板上的连接器、而不靠近 SoC (Tx)引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SH、

    我认为将电容器放置在 TX 引脚附近以消除瞬态影响是合理的。 盖子的放置不应位于远端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从功能上来说、这并不重要。  输入信号必须与接收器交流耦合(消除任何传入的直流电压偏移)。  此操作可在连接的任何位置完成。  链接的 E2E 注释 建议放置在发送器附近、以实现 SI (信号完整性)优势。   将电容器放置在靠近源极的位置有助于尽可能减少电容器的 SI 影响、但也可能取决于系统/PCB。