请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具/软件:
TI 关于将交流耦合电容器放置在 TDA4VH-Q1的 SGMII Rx 和 Tx 线路上的建议是什么?
与其他一些器件类似、建议将交流电容器放置在 Tx 附近。
DS90UB983-Q1:交流电容器应非常靠近变送器引脚的原因-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
DP83TC811S-Q1:SGMII 交流电容器放置-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
但是在 EVM 设计(PROC141E5)中、Tx 线路上的电容器(例如 R653和 C647)靠近电路板上的连接器、而不靠近 SoC (Tx)引脚。