工具/软件:
SDK 版本: ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05
我们试图从 RGB565 (FVID2_DF_RGB16_565) 到 NV12 (FVID2_DF_YUV420SP_UV)进行 DSS 颜色转换。
显示屏出现、但颜色不正确。
原始图像:
转换后:
如何修复此颜色错误?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
SDK 版本: ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05
我们试图从 RGB565 (FVID2_DF_RGB16_565) 到 NV12 (FVID2_DF_YUV420SP_UV)进行 DSS 颜色转换。
显示屏出现、但颜色不正确。
原始图像:
转换后:
如何修复此颜色错误?
您好、Brajesh
感谢您的支持。
通过在 DSS 中使用 BGR565 (FVID2_DF_BGR16_565)输入配置 dssM2Mcfg.h、我们现在可以获得正确的输出。
/**<输入帧属性:格式*/
#define APP_DSS_M2M_IN_FRAME_FORMAT ( FVID2_DF_BGR16_565 )
但是、当我们向 DSS 提供 RGB565 (FVID2_DF_RGB16_565)时、DSS 颜色转换中有什么/有什么限制、从而将红色和蓝色互换图像作为输出。