请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200 工具/软件:
您好:
我尝试在 J7200器件上引导至 Linux。
器件的主引导模式是 OSPI、次级引导模式为 EMMC。
我尝试将预编译的二进制文件刷写到 OSPI 中、但看不到任何输出、器件开始从 EMMC 引导。
以下是我刷写到 OSPI 中的文件:
位于地址0x0处的 sbl_ospi_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage
tifs.bin (地址为0x80000)
位于0x100000处的 COMPENTED_OPT.appimage
在串行控制台上看不到任何打印输出、设备开始从辅助引导设备引导。
有什么建议吗?
提前感谢您。