This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:使用 J7200上预编译的二进制文件引导 Linux

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496229/processor-sdk-j7200-booting-linux-with-prebuilt-binaries-on-j7200

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

工具/软件:

您好:

我尝试在 J7200器件上引导至 Linux。

器件的主引导模式是 OSPI、次级引导模式为 EMMC。

我尝试将预编译的二进制文件刷写到 OSPI 中、但看不到任何输出、器件开始从 EMMC 引导。

以下是我刷写到 OSPI 中的文件:

位于地址0x0处的 sbl_ospi_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage

tifs.bin (地址为0x80000)

位于0x100000处的 COMPENTED_OPT.appimage

在串行控制台上看不到任何打印输出、设备开始从辅助引导设备引导。

有什么建议吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas,

    几个问题:

    1. 您使用的是哪个 SDK 版本?  
    2. 这是定制电路板吗?  
    3. 如果是定制板、您正在使用哪个 ospi Flash 部件? 这与 EVM 上的配置相同吗? 如果没有,你将不得不为 ospi 做一些自定义更改,但要工作.

    我假设您也使用 MCU UART 检查日志。  

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它是最新的 SDK 版本:10.01

    是的、这是一个定制电路板、我不知道有任何 OSPI 标志、您能指出相应的文档吗?

    提前感谢您。

    Br Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    任何 OSPI 标志

    我是指定制闪存器件。 根据您的定制电路板上使用的闪存、我们需要进行一些更改。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我完全错过了该器件。

    调整后、我们有一个不同的 DDR。

    Br Jonas