This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:为什么要断开 CCS 20.1.1连接?

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498456/ccstudio-why-is-ccs-20-1-1-disconnected

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好、Experter

我正在使用 CCS 20.1.1版本。 当我单击"浏览软件和示例"按钮时、将显示第二张图片。 但几秒钟后、将显示第三张图片。 如何解决此问题?

谢谢

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    看起来云代理已超时。 我假设您使用代理连接到互联网。 这是间歇性问题、还是始终在您尝试使用 Resource Explorer 时出现? 您是否可以浏览扩展或执行任何需要访问互联网的其他操作?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我等了足够长的时间、也会出现此错误。 我目前正在调查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说、当它发生时、我在 Resource Explorer 中点击它时、它似乎已恢复。 您看到相同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与工程部门进行了检查、这是一个已知问题。 此问题将在5月底的下一个 CCS 版本(20.2.0)中修复。

    谢谢

    Ki