主题MAX232中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们目前正在努力将 UART 通信与连接起来 TMDSEVM6678LE (EVM) 并且遇到了一些挑战。
我们会就以下问题寻求您的指导:
问题1. UART 数据不匹配/损坏问题
体验 数据不匹配或损坏 通过 UART (RX-TX 和 TX-RX)发送和接收数据时。 不同应用 TI 的官方库 位于: C:\ti\pdk_c667x_2_0_16\packages\ti\platform\evmc6678l\platform_lib\include\evmc66x_i2c_uart.h
您能否提供有关此问题的潜在原因的建议、并建议任何必要的配置或修改以确保可靠的数据传输?
要求澄清;
您能否确认以下哪些计算对于配置 UART 波特率是正确的 TMDSEVM6678LE ? 如果我们的任何假设或参数不正确、我们将感谢您提供有关如何纠正这些假设或参数的指导。
我们期待您的专家意见、并感谢您在解决这些问题方面的迅速支持。
最热情的问候
Krishn Singh Chauhan