This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:所需帮助:TMDSEVM6678LE 上的 UART 通信问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493662/tms320c6678-assistance-required-uart-communication-issues-on-tmdsevm6678le

部件号:TMS320C6678
主题MAX232中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在努力将 UART 通信与连接起来 TMDSEVM6678LE (EVM) 并且遇到了一些挑战。

我们会就以下问题寻求您的指导:

问题1. UART 数据不匹配/损坏问题

体验 数据不匹配或损坏 通过 UART (RX-TX 和 TX-RX)发送和接收数据时。 不同应用 TI 的官方库 位于:
C:\ti\pdk_c667x_2_0_16\packages\ti\platform\evmc6678l\platform_lib\include\evmc66x_i2c_uart.h

您能否提供有关此问题的潜在原因的建议、并建议任何必要的配置或修改以确保可靠的数据传输?

要求澄清;

您能否确认以下哪些计算对于配置 UART 波特率是正确的 TMDSEVM6678LE ? 如果我们的任何假设或参数不正确、我们将感谢您提供有关如何纠正这些假设或参数的指导。

我们期待您的专家意见、并感谢您在解决这些问题方面的迅速支持。

最热情的问候
Krishn Singh Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishn、

    Issue1:您的硬件或电路板设计专家是否验证了 UART 接口的硬件原理图?  

    问题2:您是否研究过 TI SDK? 此外、您要查看哪个 T SDK?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen R.:

    今天的问候!

    感谢您的及时答复。

    问题1:UART 接口的硬件验证

    是的、我们已经全面验证了 UART 接口的硬件原理图。 我们使用中的两个引脚 TMDSEVM6678LE 对于 UART 通信、详情如下:

    引脚 比值 说明
    71. DSP_UARTTXD UART 串行数据输出(+3.3V)
    73 DSP_UARTRXD UART 串行数据输入(+3.3V)

    这些引脚与连接 MAX232 (双 EIA-232驱动器和接收器)、用于建立 UART 通信( TX→RX 和 RX→TX )。 但是、我们会遇到本主题中前面提到的问题。

    问题2:使用 SDK 和 TI 库

    是的、我们使用的是 pdk_c667x_2_0_16 UART 通信接口的基本限制、如前所述。

    TI 官方库位于:
    C:\ti\pdk_c667x_2_0_16\packages\ti\platform\evmc6678l\platform_lib\include\evmc66x_i2c_uart.h

    我们希望这一信息能提供清晰的信息并有助于进一步分析。 请指导我们解决这些问题、因为我们期待您的宝贵见解和支持。

    期待您的答复。

    最热情的问候
    Krishn Singh Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在问题1中-与 SDK 所基于的 TI EVM 相比、您的平台在硬件更改和引脚用途方面进行了哪些更改? 我们建议您研究代码、并根据您的设计检查是否处理了所有代码更新。 我们很难猜测问题是什么。

    关于问题2:您对我们有什么期待? SDK 源代码完全是 公共的。 您能在您的最终进行调试吗? 请注意、我们可以推荐能够帮助您在平台上进行自定义开发和服务的3P。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen R.:

    很抱歉、您稍后回复、感谢 您的及时回复。

    请关闭此主题。

    最热情的问候

    Krishn Singh Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、将关闭该主题。