请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6747 工具/软件:
你(们)好
当我尝试将使用 CCSv7设计的工程导入 CCSv8或 CCSv12时、会得到消息"Import Failed for Project 'DSP'、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。" 我无法将其导入。
("DSP"是工程文件夹名称)
CCSv7.4.0.00015 -> CCSv8.3.1.00004
CCSv7.4.0.00015 -> CCSv12.0.0.00009
两种情况下都出现相同的消息。
问题:
元数据格式是否会因版本而发生显著变化?
能够成功加载 CCSv7.4.0.00015元数据的版本是否有任何限制?
谢谢。