This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:较新版本的 CCS 无法读取 CCSv7元数据

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497764/tms320c6747-ccsv7-meta-data-cannot-be-read-by-newer-versions-of-ccs

部件号:TMS320C6747

工具/软件:

你(们)好

当我尝试将使用 CCSv7设计的工程导入 CCSv8或 CCSv12时、会得到消息"Import Failed for Project 'DSP'、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。" 我无法将其导入。

("DSP"是工程文件夹名称)

CCSv7.4.0.00015 -> CCSv8.3.1.00004

CCSv7.4.0.00015 -> CCSv12.0.0.00009

两种情况下都出现相同的消息。

问题:
元数据格式是否会因版本而发生显著变化?

能够成功加载 CCSv7.4.0.00015元数据的版本是否有任何限制?



谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们不再支持 C6747 DSP 软件开发。 我把您的咨询转交给我们的 CCS 团队、她可以帮助您解决工程导入问题。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想我在错误的论坛上发布了内容。

    明白。

    谢谢