This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:询问 SOCUID 证据、它是完全独特的

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496971/tda4ve-q1-ask-for-socuid-evidence-it-is-fully-unique

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

您好:

根据链接的原始问题、我询问是否有任何证据表明 SOCUID 完整的32B 独特、  并且没有特定于制造商的模式/结构/数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    Unknown 说:
    我想问文档中是否有任何证据表明 SOCUID 完整的32B 独特、  并且没有特定于制造商的模式/结构/数据。

    我不确定您要查找什么、但 SoC UID 实际上是每个样本的唯一 ID。 它没有任何特定于制造商的模式。

    唯一 ID (UID)是   K3架构 SoC 上的整体高安全性架构概念中安全 JTAG 调试功能的一个基本方面。 必须将高安全性器件的 JTAG 解锁限制为仅采样。  

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您要查找什么、但 SoC UID 确实是每个样本上的唯一 ID。 它没有任何特定于制造商的模式。

    我正在确切地寻找这个信息、但我需要官方文档参考(如果可能)中的这一声明作为官方参考、因为我们的 OEM 客户需要将此信息作为 TI 的官方承诺、且不接受此问答论坛作为官方渠道。  
    这就是我要找的(如果存在)。

    唯一 ID (UID)是   K3架构 SoC 上高安全性架构整体概念中安全 JTAG 调试功能的基本方面。 必须将高安全性器件的 JTAG 解锁限制为仅采样。  [/报价]

    感谢您的告知。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    但我需要官方文档参考(如果可能)提供此声明作为官方参考

    我们有许多不同的文档、但您认为什么是正式文档参考?

    您是在 SDK 文档中寻找这一点、还是在 TRM 或数据表中寻找?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman、

    这两种类型都适用于我、SDK 在线文档或 TRM/数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    请参阅 安全 AP 命令界面 部分以及  TI-SCI 文档的 TISCI_MSG_GET_SOC_UID 部分。

    请参阅重点部分。

    UID 表示 唯一 ID 、并且此参考在 SDK 文档和安全 TRM 中使用。

    SoC UID 仅对 HS 器件有效(如 TISCI_MSG_GET_SOC_UID 文档中突出显示)、因此不会也不会在公共器件 TRM 中介绍。 这也不属于数据表。

    此致

    Suman