This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:关于 CVDDRTC 的最大电流消耗

Guru**** 2537610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494911/tms320c5535-about-the-maximum-current-consumption-of-cvddrtc

部件号:TMS320C5535

工具/软件:

尊敬的专家:

Q1:是否指定了 CVDDRTC 的最大电流消耗?
问题2:另外、76~120uA 的电流流经 CVDDRTC 是否在产品规格范围内?

我们目前正在根据 CPR 编号 CPR251117003与贵公司的 Theeban 讨论此问题。
客户使用的是 C5535、但在断电状态下 CVDDRTC 的电流消耗高于之前的电流消耗、这会导致出现问题。
之前的标准值:75 μ A 或更低
异常值:76~120uA
单位数量:3.67%(424/11,541pcs)

首先、我想确认产品规格、因此请回答 Q1和 Q2。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    感谢您在 E2E 上提出这个问题。  为了直接回答您的问题 Q1和 Q2: 不可以、我们没有指定 CVDDRTC 的任何最大或典型电流消耗。

    据我所知、某些器件上的电流略高于预期(76uA 至120uA 对小于75uA)。  是否存在与这种较高的电流消耗相关的任何其他故障?  即设备上的某些设备无法正常工作。  或者问题是否仅与实际电流有关?

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    未报告除当前值以外的任何异常。

    • 上电时运行符合预期
    • 电流波形的差异在 OK 电路板上是稳定的、但在 NG 电路板上会看到大量的尖峰
    • 采取措施避免在出现问题的地方使用批次后未出现问题

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    感谢您确认电流消耗是唯一的问题。  您提到 NG 电路板有电流尖峰。  您能详细说明一下、还是展示波形吗?  理想情况下、我想看看"标称"电流是 多少、尖峰出现的频率、电流尖峰的持续时间、重复性是否有任何模式或者尖峰似乎是随机发生的。

    还有一个问题: 如果您在良好的电路板上换用 C5535器件、而在不良的电路板上换用该器件(即、将设备从良好的电路板上换用、并将设备从不良的电路板上换用)、那么问题是出在电路板还是设备上?

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    您提到 NG 板存在电流尖峰。  您能详细说明一下、还是展示波形吗?  理想情况下、我想看看"标称"电流是 多少、出现尖峰的频率是多少、电流尖峰的持续时间是多少、是否存在可重复性的任何模式、或者峰值是否似乎是随机发生的。

    我将其发送到私人聊天、因为客户不想在此处披露。

    还有一个问题: 如果您在良好和不良的电路板上交换 C5535设备(即将设备从良好的电路板上放置在不良的电路板上并将设备从不良的电路板上放置在良好的电路板上)、问题是否出在电路板或设备上?

    我要求客户执行此操作。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    还有一个问题: 如果您在良好和不良的电路板上交换 C5535设备(即将设备从良好的电路板上放置在不良的电路板上并将设备从不良的电路板上放置在良好的电路板上)、问题是否出在电路板或设备上?

    客户未执行交换测试(A-B-A 交叉检查)。
    该设备为12.1 mm 方形、球尺寸为 φ0.4 mm、因此它们不具备立即进行重焊的环境。
    但是、根据到目前为止的调查结果、客户认为他们获得的结果相当于交换测试(A-B-A 交叉检查)的结果。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    感谢您发送私人聊天。  我在那里跟进了一些关于客户设置的更具体的问题。  只要我们正在讨论专有信息、通过聊天就可以了。  一旦我们得出结论、我们可以返回此处发布最终更新。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、由于没有 CVDDRTC 电流消耗的数据表规格、因此器件之间的任何差异都被视为器件间的差异、而不被视为不良单元。

    由于没有观察到功能问题、因此实际上没有任何需要调试的内容。  如果发现功能问题、我们可以重新打开该主题并重新开始讨论。

    谢谢、
    Mike