This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:了解 AM625的 IO 集

Guru**** 2392495 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497632/am625-understanding-io-sets-for-am625

器件型号:AM625
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

IO 集对 AM625意味着什么?

我知道某些引脚组合必须一起使用。 这是否意味着必须使用此 IO 集配置中的所有引脚、或者这些引脚可以配置在一起、但不一定要一起使用?

BR

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    我假设上述混淆来自器件数据表。 在 PADCONFIG 配置中、用户需要将引脚配置为 IO、但在寄存器级(例如 GPIO)、该引脚可以在时间点配置为输入或输出。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我不是这个意思。 SysConfig 中的 IOSets、如 McASP2_IOSet_1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    SysConfig 中诸如 McASP2_IOSet_1的 IOSets?

    IO 集配置中的引脚可以配置在一起、但不需要一起使用。 例如、UART 模块在 IOSet 中有 UART RX/TX 引脚、但如果您只想传输数据并且永远不会接收、则只能使用它的 TX 引脚。  

    同样、对于 MCASP IOSet、还可以选择不使用哪个引脚、直到它不影响模块功能。 例如时钟等信号无法被禁用、因此必须进行配置。

    希望以上内容得到澄清。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    可以配置

    能否或必须一起配置?

    您只能使用它的 TX 引脚。  [/报价]

    但必须为这个 UART 外设配置 Rx 吗?

    那么 IOSets 的后果是什么?

    让我们简化一下。 假设 UART IOSet_1包含以下引脚:

    • TX   焊球 P1
    • Rx   焊球 P2
    • CTS 焊球 P3
    • RTS 焊球 P4

    但 CTS 和 RTS 的焊球是另一个作业(例如 I2C1)的签名。  

    是否允许使用该 UART IOSet_1配置?

    BR

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    您可以将 CTS 和 RTS 用作 I2C、但确保此引脚不与其他配置发生冲突。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar